Un nouveau roulement capteur SKF avec filtre CEM de protection contre les décharges électriques

  • Article
    Sensor bearing with filter in dongle
    Sensor bearing with filter in dongle

    2013 avril 16, 10:00 CEST

    SKF a développé un nouveau roulement capteur dont la protection contre les décharges électriques a été renforcée. Destiné en particulier aux moteurs électriques, ce nouveau roulement protège son électronique contre les perturbations externes grâce à un filtre CEM en ligne.

    «La durée de vie nominale d’un composant électronique est en général très supérieure à celle d’un composant mécanique. L’on pourrait donc penser qu’un capteur électronique dure longtemps qu’un roulement à billes. Or ce n’est pas toujours le cas dans la réalité industrielle où les équipements électroniques peuvent subir des surtensions et des décharges électrostatiques. Un filtre CEM en ligne améliore la fiabilité d’un roulement capteur. En conséquence, les temps d'arrêt et les coûts de maintenance d’une installation sont réduits.», explique Oliver Message, SKF Director Sensor Bearings.

    Dans des applications très exigeantes, comme les chariots élévateurs fonctionnant dans l’industrie sucrière ou sur des planchers isolés, de fortes charges électrostatiques peuvent s’accumuler dans le cadre du véhicule. Celles-ci sont susceptibles de se décharger brutalement lorsque le chariot passe à proximité des poutrelles métalliques d’un entrepôt. L'étincelle de décharge peut alors avoir un effet néfaste sur l'électronique. Même si les capteurs ou le contrôleur ne sont pas directement impactés, l’étincelle de décharge est susceptible provoquer un effet de « rebond » créant des surtensions dans les conducteurs électriques. Ces brèves surtensions, de type « EFT » (Electrical Fast Transcient), peuvent atteindre plusieurs milliers de Volts et ainsi perturber l’alimentation électrique ou même entrainer la défaillance complète du contrôleur ou des capteurs.

    SKF a analysé ce phénomène sur les roulements capteurs et développé une solution basée sur un filtre en ligne capable de protéger le capteur à effet Hall et les autres composants électroniques utilisés dans ses roulements.

    Göteborg, le 16 avril 2013 Aktiebolaget SKF (publ) Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des services, des solutions d’étanchéité, de la mécatronique et des systèmes de lubrification. Les compétences du Groupe SKF comprennent le support technique, les services de maintenance, la maintenance conditionnelle et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 15 000 distributeurs dans le monde entier. Les ventes annuelles, pour l’année 2012, s'élèvent à 65 575 millions de SEK. Le nombre de collaborateurs s'élève à 46 775. www.skf.com

    (publ)

  • Image

Télécharger le dossier de presse

SKF logo