Charge dynamique équivalente

La charge peut être utilisée directement dans la formule de la Pression spécifique p si l'intensité de la charge est constante et que la charge s'exerçant sur :
  • les rotules radiales et à contact oblique est purement radiale
  • les rotules axiales est purement axiale
  • les embouts est purement radiale et dans le sens de l'axe de la tige
Dans tous les autres cas, il est nécessaire de calculer la charge dynamique équivalente P. Si l'intensité de la charge n'est pas constante, utilisez l'équation fournie à la section Charge variable et vitesse de glissement.
SKF logo