Choix des ajustements

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Les ajustements peuvent être sélectionnés en suivant les recommandations pour les tolérances des diamètres des portées et des logements des roulements (→ Ajustements pour les conditions standard). Ces recommandations fournissent des solutions adéquates pour la plupart des applications. Cependant, elles ne couvrent pas tous les détails d'une application spécifique et des modifications peuvent donc s'avérer nécessaires. Lors de la sélection des ajustements, prenez en compte les variables suivantes.

Conditions de rotation

Les conditions de rotation font référence aux mouvements relatifs entre une bague de roulement et la charge agissant sur cette dernière (tableau 1). Il existe trois conditions essentielles :

  • la charge est tournante
  • la charge est fixe
  • la direction de la charge est indéterminée
Les charges tournantes se produisent lorsque la bague de roulement est fixe et la charge appliquée est tournante, ou lorsque la bague tourne et la charge est fixe (les effets sont identiques). Une bague de roulement soumise à une charge tournante glissera si l'ajustement est libre sur la portée, ou dans le logement, entraînant rouille de contact et usure éventuellement. Pour éviter ce problème, un ajustement serré de la bague soumise à la charge tournante est requis.
Les charges oscillantes (telles les charges agissant sur les roulements de bielles) sont traitées comme les charges tournantes dans le choix des ajustements.

Les charges fixes se produisent lorsque que la bague de roulement et la charge appliquée sont fixes ou tournent toutes les deux à la même fréquence de rotation. Dans ces conditions, il n'y a pas de glissement entre les surfaces d'ajustement donc, en principe, ce n'est pas une cause de production de rouille de contact ou d'usure. Dans ce cas, la bague ne requiert pas d'ajustement serré.

La direction de la charge indéterminée se rapporte à des charges externes variables ou alternées, des pointes de charge soudaines, des vibrations ou des charges déséquilibrées dans les applications à grande vitesse. Ceci implique des changements de sens de la charge ne pouvant pas être décrits avec précision. Lorsque la direction de la charge est indéterminée et en particulier en cas de charges élevées, il y a un risque de rouille de contact ou d'usure. Il convient d'utiliser un ajustement serré pour les deux bagues. Le même ajustement que pour une charge tournante est normalement approprié.
Lorsque la bague extérieure doit pouvoir se déplacer axialement dans son palier, un ajustement libre doit être utilisé. Cependant, un ajustement libre peut entraîner l'usure du palier. Lorsque ceci est inadmissible, protégez les surfaces d'ajustement : portée, logement (dans certains cas, utilisez des roulements traités spécifiquement comme les roulements de cribles en version VA406) ou choisissez un roulement supportant le déplacement axial à l'intérieur de lui-même (roulement à rouleaux cylindriques, à aiguilles ou CARB). Ces roulements peuvent être montées avec un ajustement serré pour les deux bagues.

Intensité de la charge
La déformation de la bague d'un roulement est proportionnelle à la charge. Pour les charges tournantes sur la bague intérieure, cette déformation risque de relâcher l'ajustement serré entre la bague intérieure et l'arbre, entraînant le glissement de la bague sur sa portée. Plus la charge est élevée, plus l'ajustement doit être serré. Le serrage requis peut être estimé avec :



Δserrage requis [µm]
ddiamètre d'alésage du roulement [mm]
Blargeur du roulement [mm]
Frcharge radiale [kN]

Lorsque des vibrations ou pointes de charge soudaines se produisent, un ajustement plus serré peut être requis.

Conditions de température
  • En fonctionnement, les bagues sont portées à des températures souvent supérieures a celles de l’arbre ou du logement. Cela réduit le serrage sur la portée d'arbre et la dilatation de la bague extérieure peut empêcher le déplacement axial souhaité dans le palier.
  • Des démarrages rapides peuvent réduire le serrage de la bague intérieure si l'échauffement du roulement n'est pas dissipé suffisamment vite. Dans certains cas, c'est le frottement des joints qui peut générer suffisamment de chaleur pour desserrer la bague intérieure.
  • La chaleur externe et le sens du flux thermique peuvent affecter les ajustements. L'état stable et les conditions transitoires doivent être pris en compte. Pour plus d'informations sur les différences de température, reportez-vous à Sélection du jeu interne ou de la précharge.
Exigences de précision
Pour minimiser les flexions et les vibrations dans les applications de précision ou haute vitesse, il est recommandé d'utiliser des ajustements serrés ou incertains (entre jeu et serrage).

Conception et matériau de l'arbre et du palier
  • Il convient d'éviter toute déformation des bagues de roulement causée par la conception de l'arbre ou du palier, par exemple des discontinuités de la portée ou une épaisseur de paroi inégale.
  • Pour les paliers à joint diamétral, SKF recommande en général des ajustements libres. Plus l'ajustement dans un palier à joint diamétral est serré (moins il est libre), plus hautes sont les exigences de tolérances géométriques de la portée. Des paliers à joint diamétral usinés à des tolérances étroites, tels que les paliers à semelle SKF, peuvent être utilisés pour des ajustements incertains jusqu'à K7.
  • Les roulements montés dans des paliers à paroi mince ou sur des arbres creux requièrent des ajustements plus serrés que ceux recommandés pour les paliers en fonte robustes ou les arbres pleins (→ Tolérances des portées sur un arbre creux).
  • Les arbres ou paliers fabriqués dans des matériaux autres que l'acier et la fonte peuvent nécessiter différents ajustements selon la résistance et les propriétés thermiques du matériau.
Facilité de montage et démontage
Les ajustements libres facilitent le montage et le démontage. Dans les applications où un ajustement serré est requis pour la portée d'arbre et la portée de palier, des roulements séparables ou des roulements à alésage conique doivent être envisagés. Les roulements à alésage conique peuvent être montés sur des manchons coniques (fig. 1) ou sur une portée d'arbre conique (fig. 2).

Déplacement axial du roulement libre
Lorsqu'un roulement en position libre doit pouvoir se déplacer axialement sur sa portée, la bague soumise à la charge fixe doit présenter un ajustement libre. Pour plus d'informations sur les roulements en position de palier libre, reportez-vous à Montages et leurs types de roulements.

SKF logo