Montage de roulements à alésage conique en mesurant le jeu radial avant le montage

Si l'obtention d'une précharge ou d'un jeu radial interne exact(e) n'est pas critique ou si des calibres SKF ne sont pas disponibles, il est possible de déterminer la distance d'enfoncement axial requise. Pour ce faire, fixez le roulement assemblé au niveau d'un point de référence sur l'arbre et mesurez le jeu radial interne à l'aide d'un comparateur à cadran placé sur la surface extérieure de la bague extérieure. Cette méthode ne prend pas en compte le fait que la bague extérieure est comprimée lorsqu'elle est montée avec un ajustement serré dans le palier. Pour compenser ceci, on peut supposer que le diamètre de piste de la bague extérieur diminuera de 80 % de l'ajustement serré diamétral. La procédure suit les étapes suivantes :
  1. Montage de la bague intérieure (essai)
    • Enduisez la portée d'arbre conique d'une fine couche d'huile légère et enfoncez le roulement assemblé en place jusqu'à ce que l'alésage du roulement soit correctement en contact avec sa portée.
    • Il doit encore y avoir du jeu entre la bague extérieure et les rouleaux.
    • N'oubliez pas que les roulements de petite taille peuvent avoir un jeu interne de seulement 15 μm avant le montage et qu'un enfoncement axial de 0,1 mm entraîne une réduction du jeu de ~ 8 μm.
  2. Mesure du jeu interne avant le montage
    • Placez une entretoise sur l'arbre et positionnez-la entre la face latérale de la bague intérieure et le dispositif d'enfoncement. L'entretoise, qui doit être parallèle à la face latérale de la bague intérieure, sert à guider la face latérale de la bague extérieure lors de la mesure du jeu (fig. 1).
    • Pour mesurer le jeu radial, placez un comparateur à cadran sur la circonférence de la bague extérieure et réglez-le sur zéro.
    • Maintenez fermement la bague extérieure contre l'entretoise et déplacez-la vers le haut ou le bas, puis mesurez le déplacement total. Cette distance mesurée est le jeu radial du roulement, avant le montage.
    • N'appliquez pas de force excessive sur la bague extérieure. La déformation élastique peut causer des erreurs de mesure. 
  3. Déterminez la distance d'enfoncement axial requise Ba (→ Réglage du jeu ou de la précharge) en n'oubliant pas d'inclure une marque pour l'ajustement de la bague extérieure, le cas échéant.
  4. Détermination de l'épaisseur de l'entretoise
    • Mesurez la distance L entre la face latérale du roulement et l'épaulement de l'arbre (fig. 1). Mesurez à différentes positions diamétrales pour vérifier la précision et les défauts d'alignement. La différence entre les mesures simples ne doit pas dépasser 3 à 4 μm.
    • Calculez l'épaisseur requise de l'entretoise avec :

    B = L - Ba

    B
    =
    épaisseur requise de l'entretoise
    L
    =
    distance moyenne mesurée depuis la bague intérieure du roulement jusqu'à l'épaulement
    Ba

    la distance d'enfoncement axial requise pour accomplir la réduction du jeu ou la précharge souhaité(e) (→ Réglage du jeu ou de la précharge)
  5. Montage du roulement (final)
    • Meulez l'entretoise pré-usinée à l'épaisseur requise.
    • Enlevez le roulement assemblé, montez l'entretoise et enfoncez à nouveau la bague intérieure avec la cage à rouleaux jusqu'à ce qu'elle soit fermement en appui contre l'entretoise.
    • Fixez la bague intérieure à l'aide d'un dispositif de blocage approprié.
    • Chauffez le logement à la température requise et montez la bague extérieure.
SKF logo