Installation

La procédure suivante peut être utilisée pour installer des manchons à épaulement. Si des manchons à épaulement doivent être installés contre des roulements qui sont déjà graissés, il faut veiller à ce que l'huile injectée / le fluide de montage ne se mélange pas avec la graisse afin de ne pas dégrader ses propriétés lubrifiantes.
  1. Chauffez le manchon pour obtenir la différence de température requise indiquée dans le tableau 1 et le tableau 2.
  2. Poussez le manchon sur la portée d'arbre.
  3. Une fois que le manchon a refroidi, injectez de l'huile ou un fluide de montage SKF entre le manchon et l'arbre à l'aide d'un équipement d'injection d'huile adapté (fig. 1 et Équipement d'injection d'huile et fluide sous pression). L'huile doit être injectée lentement et la pression d'huile doit être régulée, afin d'éviter les pics de contrainte locale.
  4. Utilisez un écrou hydraulique et une entretoise pour placer le manchon dans sa position finale (fig. 1). Lorsqu'un écrou hydraulique est utilisé, la force de l'écrou contre le montage de roulement peut être contrôlée par la pression d'huile. Étant donné que le manchon « flotte » sur une pellicule d'huile, toute contrainte produite pendant le rétrécissement du manchon (à mesure qu'il refroidit) est éliminée et les composants peuvent être positionnés correctement les uns par rapport aux autres. Lorsque la force axiale requise a été obtenue, la position finale est atteinte.
  5. Avec l'outil toujours en place, relâchez la pression d'huile entre les surfaces de contact et attendez que l'huile soit évacuée. Il faut normalement environ 24 heures avant que le manchon ne puisse supporter sa charge totale.
SKF logo