Sélection de roulements de Super Précision

Un système à arbre n'est pas constitué uniquement de roulements. Des éléments associés, tels que l'arbre et les logements font intégralement partie du montage global. Le lubrifiant et les dispositifs d'étanchéité jouent également un rôle essentiel. Pour obtenir des performances optimales des roulements, l’utilisation et la quantité correcte d'un lubrifiant approprié sont essentielles afin de réduire le frottement dans le roulement et de le protéger contre la corrosion. Les éléments d'étanchéité sont importants car ils empêchent les fuites de lubrifiant et la pénétration de contaminants à l'intérieur des roulements. Ceci est particulièrement important car la propreté a un impact profond sur la durée de service d'un roulement. Par conséquent, SKF fabrique et vend une vaste gamme de joints industriels et de systèmes de lubrification.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection des roulements :
  • espace disponible
  • les charges (intensité et sens)
  • la précision et la rigidité
  • les vitesses
  • la température de fonctionnement,
  • les niveaux de vibrations
  • les niveaux de contamination
  • le type et la méthode de lubrification
Une fois que le roulement adéquat a été choisi, plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération :
  • un profil et une conception appropriés des autres éléments du montage
  • une précharge ou un jeu interne du roulement et des ajustements adaptés
  • les dispositifs de blocage
  • des dispositifs d'étanchéité adéquats
  • les méthodes de montage et de démontage
Lors de la conception d'une application, chacune de ces décisions influence les performances, la fiabilité et l'économie du système.
En tant que leader du secteur, SKF fabrique un grand nombre de types, séries, modèles, variantes et tailles de roulements de Super Précision. Les plus courants sont présentés dans la section Types et modèles de roulements.
Dans Principes de sélection et d'application des roulements, les concepteurs peuvent trouver les informations de base nécessaires pour la mise au point d'un système de roulement, dans l'ordre généralement requis. Il n'est pas possible évidemment de présenter toutes les informations nécessaires pour couvrir n'importe quelle application concevable. Il sera donc fait souvent référence au service que peut offrir SKF du point de vue technique d'applications. Ce service technique peut réaliser des calculs complexes, diagnostiquer et résoudre des problèmes de performances des roulements et apporter son assistance lors du processus de sélection des roulements. SKF recommande également ce service à tous les clients souhaitant améliorer les performances de leur application.
SKF logo