Roulements d'orientation

Les roulements d'orientation sont généralement fabriqués dans de très grands diamètres. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir réaliser des inspections sur site. Fort d'une longue expérience en matière d'applications de roulements d'orientation et de connaissances en fabrication, SKF sait comment réaliser des études et des tests de roulements précis sur site.

Une fois que l'état des roulements est clairement déterminé, la décision de remise à neuf peut être prise. La remise à neuf peut souvent se faire sur le site du client.

SKF logo