Petróleo y gas

Retos en las fases de la explotación y producción, transporte y almacenamiento y refinado y distribución

petróleo y gas
Está previsto que la demanda global de petróleo y gas natural se incremente en un 30% en los próximos 20 años. Se ha iniciado una carrera para encontrar nuevas fuentes de prospección de petróleo y mejorar la eficiencia en las fases de transporte, almacenamiento, refinado y distribución, a pesar de las exigencias del mercado, las condiciones de trabajo y las disposiciones vigentes.


SKF puede ayudarle

Independientemente de que se dedique a la explotación y producción, el transporte y almacenamiento, o el procesamiento y refinado, SKF dispone de las herramientas y tecnologías necesarias para competir.

Gracias a la combinación de sus conocimientos sobre rodamientos, obturaciones, lubricación y servicios con más de 25 años de experiencia industrial, SKF puede ofrecerle la gama de soluciones integradas que necesita: 
  • Aumento de la producción
  • Reducción del mantenimiento
  • Aumento de la vida útil de la maquinaria
  • Reducción del consumo energético 
  • Reducción de los costes

SKF logo