Actualidad

Actualidad incluye noticias, relatos y vídeos que consideramos que pueden ser del interés de nuestros visitantes. La siguiente selección muestra los artículos más recientes en la parte superior. Para buscar temas específicos, utilice la función de búsqueda.

En foco

  • 2015 noviembre 24

    Performing as ONE in Research and Development

    The Engineering and Research Centre at SKF plays a huge role in the development of innovative, customized solutions. The input of bearing users…
  • 2015 noviembre 16

    SKF participa como sponsor principal de TEDxUTN

    Para abordar los grandes desafíos de la sostenibilidad, como el cambio climático y la escasez de recursos o la pobreza, se requiere una nueva forma de pensar y una nueva conducta. Resulta cada vez más evidente que... Leer más...
  • 2015 noviembre 10

    SKF recibe a sus Clientes y Distribuidores en sus nuevas oficinas corporativas

     Durante los días 28 y 29 de Octubre, con motivo de la inauguración de nuestras nuevas oficinas corporativas, recibimos en nuestras instalaciones a 400 clientes automotrices e industriales.

  • 2015 junio 12

    The road to Gothia Cup

    Meet the World is SKF's qualifying tournament for the Gothia Cup. Read more about it here.
  • 2015 mayo 29

    Shell Eco-marathon

    Read about SKF's involvement in the unique competition that challenges students around the world to design, build and drive the most energy-efficient car.
SKF logo