Consideraciones de diseño

Dimensiones de los resaltes

Las dimensiones de los resaltes deben cumplir lo siguiente:

  • Las superficies de apoyo en soportes y ejes deben estar en ángulos rectos con respecto a la línea central del eje o del soporte y deben proporcionar un apoyo continuo en toda la cara de la arandela.
  • El diámetro de resalte en el eje debe ser ≤ Ea y en el soporte ≥ Eb.
    Los valores para Ea y Eb (→ tabla de productos) tienen en cuenta el movimiento y la posición del conjunto de rodillos.
  • Los ejes y soportes deben fabricarse con las clases de tolerancia adecuadas (tabla 1).
    para brindar orientación radial satisfactoria a los componentes axiales individuales del rodamiento
    • Arandelas centradas respecto del soporte → requieren un espacio radial entre el agujero de la arandela y el eje
    • Arandelas centradas respecto del eje → requieren un espacio radial entre el agujero del soporte y la arandela

Las coronas axiales de agujas de la serie AXW, generalmente, se combinan con casquillos de agujas (fig. 1) o rodamientos de agujas con aros mecanizados (fig. 2). Se debe seleccionar la misma tolerancia del soporte tanto para la pestaña de centrado como para el rodamiento radial.

Las coronas axiales de agujas están centradas, generalmente, respecto del eje, a fin de reducir la velocidad periférica a la que la jaula se desliza contra la superficie guía. Esto es especialmente importante para aplicaciones que funcionan a velocidades mayores. La superficie guía debe estar rectificada.

Caminos de rodadura en ejes y en soportes

  • deben tener la misma dureza, acabado de la superficie y variación axial que la arandela del rodamiento, si se va a utilizar por completo la capacidad de carga de una corona axial de agujas
  • deben diseñarse utilizando las dimensiones Ea y Eb (→ tabla de productos), que tienen en cuenta el desplazamiento radial del conjunto de rodillos

Para obtener más información, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y en soportes.

SKF logo