Previsiones para el montaje y desmontaje

A menudo, es necesario hacer previsiones durante la fase de diseño a fin de facilitar el montaje y desmontaje de un rodamiento. Si, por ejemplo, hay ranuras o rebajes mecanizados en los resaltes del eje y/o del soporte, es posible aplicar herramientas de desmontaje (fig. 1). Los orificios roscados en los resaltes del soporte también permiten el uso de pernos para extraer del asiento el rodamiento (fig. 2).
Si se pretende utilizar el método de inyección de aceite para montar o desmontar los rodamientos en un asiento cónico, o bien para desmontar los rodamientos en un asiento cilíndrico, el eje debe estar equipado con conductos y ranuras (fig. 3). Las dimensiones recomendadas para las ranuras, los conductos y los orificios roscados adecuados para conectar el suministro de aceite se indican en la tabla 1 y en la tabla 2.
SKF logo