Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Achte alljährliche SKF Windparkmanagement-Konferenz

Datum: 2013 Jun 12-13
Ort: Warsaw
Der Zugang zu diesen Präsentationen ist den Konferenzteilnehmern vorbehalten. Klicken Sie auf den Link „Promo-Code hinzufügen“ und geben Sie den Code ein, den Sie von der Konferenzorganisation erhalten haben.
Branchenbild, Windpark

Die diesjährige Konferenz legt den Schwerpunkt auf die Umsetzung kostensparender Maßnahmen anhand gut geplanter und ausgeführter Wartungsstrategien, die Optimierung von Vermögenswerten von Windparks, Risikomanagement und die Rolle von Betrieb und Wartung in der Reduzierung der Stromgestehungskosten (LCOE) in unserer Branche.
Die noch relativ junge Windenergiebranche muss ein Hauptziel erreichen: Netzparität mit herkömmlichen Energiequellen. Wenn dieses Ziel erreicht ist, wird Windenergie nicht nur die sauberste und umweltfreundlichste Energiequelle sein, sondern auch die rentabelste Investitionsmöglichkeit in Energie, was eine große Entwicklungswelle nach sich ziehen wird.
Zur Erreichung optimaler Stromgestehungskosten müssen bei allen Aspekten und Phasen des Anlagenlebenszyklus intelligente Lösungen und Technologien angewandt werden. SKF investiert in die Entwicklung neuer Technologien für die Windenergiebranche, wie z. B. SKF Insight™. Diese bieten frühzeitige Erkennung von Ausrüstungsstörungen und somit einen kosteneffizienten Betrieb mit optimalen Wartungsmaßnahmen. Sie ermöglichen außerdem das Sammeln von Feedback für die nächste Generation von Windenergieanlagen.

Konferenzpräsentationen

Promo-Code eingeben
SKF logo