Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zusammengepasste Lager

Wenn in einem Lagerungsfall die Tragfähigkeit eines Lagers nicht ausreicht oder die Welle mit vorgegebenem Spiel in beiden Richtungen axial geführt werden muss, sind die einreihigen SKF Rillenkugellager auf Anforderung auch als zusammengepasste Lagersätze erhältlich (Bild 1). Je nach den Anforderungen des Einbaufalls können die Lager in Tandem-Anordnung, O- oder X-Anordnung zusammengepasst werden. Die Lager werden bereits in der Fertigung so aufeinander abgestimmt, dass beim Einbau der Lager unmittelbar nebeneinander eine gleichteilige Lastaufnahme erreicht wird, ohne dass Passscheiben oder ähnliches erforderlich sind.
Entsprechend den Anforderungen an die Lagerung sind die Lager als zusammengepasste Lagersätze in drei verschiedenen Anordnungen lieferbar:
  • Tandem-Anordnung (Bild 2)
    Lagersätze in Tandem-Anordnung kommen zum Einsatz, wenn die Tragfähigkeit eines einzelnen Lagers nicht ausreicht. Bei dieser Anordnung verlaufen die Berührungslinien parallel zueinander. Die Axialbelastung wird auf beide Lager gleichmäßig verteilt. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen aufgenommen.
  • O-Anordnung (Bild 3)
    Lagersätze in O-Anordnung ergeben relativ starre Lagerungen, die auch Kippmomente aufzunehmen vermögen. Bei der O-Anordnung laufen die Berührungslinien zur Lagerachse hin auseinander. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen, jeweils aber nur von einem Lager aufgenommen.
  • X-Anordnung (Bild 4)
    Lagersätze in X-Anordnung sind nicht so starr wie die in O-Anordnung, aber weniger empfindlich gegen Schiefstellungen. Bei dieser Anordnung laufen die Berührungslinien zur Lagerachse hin zusammen. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen, jeweils aber nur von einem Lager aufgenommen.

V-Zeichen

Ein V-Zeichen an der Außenseite der Außenringe von zusammengepassten Lagern (Bild 5) gibt an, in welcher Richtung der Satz eingebaut werden muss, um die gewünschte Leistung zu erzielen.
SKF logo