Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ordering information

For SONL plummer (pillow) block housings, each of the following items must be ordered separately:

Order example

Two plummer block housings are required for two 22224 EK spherical roller bearings on H 3124 adapter sleeves. One housing will accommodate the non-locating bearing at the end of the shaft. The other housing will accommodate the locating bearing on a through shaft. The oil needs to be cooled by two oil cooling tubes per housing.

The following items should be ordered:

  • 2 housings SONL 224-524
  • 1 seal kit TSO 524
  • 1 seal kit TSO 524 A
  • 2 locating rings FRB 12/215
  • 4 oil cooling tubes AVA 0001/3
SKF logo