Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Y-Flanschlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss, Verbundwerkstoff, Verbundwerkstoff für SKF Food Line oder nichtrostendem Stahl

Y-Lager mit Gewindestiftbefestigung
  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die Y-Flanschlagereinheit auf die Welle aufschieben.
  4. Die Y-Flanschlagereinheit an der Maschinenwand mit Befestigungsschrauben oder Muttern festsetzen.
  5. Die zweite Y-Flanschlagereinheit am anderen Ende der Welle entsprechend den Montageschritten 3 und 4 montieren.
  6. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  7. Bei beiden Lagereinheiten die Gewindestifte im Innenring um das in den Produkttabellen angegebene Anzugsmoment anziehen.
  8. Enddeckel (sofern vorhanden) aufsetzen (→ Enddeckel).
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung
  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Die Y-Flanschlagereinheit ohne Exzenterring auf die Welle aufschieben.
  4. Die Y-Flanschlagereinheit an der Maschinenwand mit Befestigungsschrauben oder Muttern festsetzen.
  5. Die zweite Y-Flanschlagereinheit am anderen Ende der Welle entsprechend den Montageschritten 3 und 4 montieren.
  6. Welle in der Lageranordnung axial ausrichten und, sofern möglich, einige Male drehen.
  7. Den Exzenterring auf dem exzentrischen Ansatz am Innenring ansetzen und in Hauptdrehrichtung der Welle mit einem leichten Ruck darauf festsetzen - bei beiden Lagereinheiten.
  8. Bei beiden Einheiten den Exzenterring mit Hilfe eines Hakenschlüssels mit Zapfen endgültig festsetzen. Zum Ansetzen des Hakenschlüssels ist der Exzenterring mit einer Bohrung am Umfang versehen.
  9. Gewindestifte in den Exzenterspannringen beider Y-Lagereinheiten anziehen; dabei das Anzugsmoment aus den Produkttabellen beachten.
  10. Enddeckel (sofern vorhanden) aufsetzen (→ Enddeckel).
SKF ConCentra Y-Lager

Für SKF ConCentra Lagereinheiten ist ein spezieller Innensechskantschlüssel mit Winkelindikator zum Festziehen der Gewindestifte auf das korrekte Anzugsmoment erhältlich. Dieses SKF Montageset (Bezeichnung 626830) muss getrennt bestellt werden.

Montage

  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen. Den Wellendurchmesser prüfen (empfohlene Wellentoleranzen → h9/IT5 oder besser, Tabelle 1).
  2. Die Welle leicht einölen.
  3. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  4. Die Y-Flanschlagereinheit auf die Welle aufschieben.
  5. Die Y-Flanschlagereinheit an der Maschinenwand mit Befestigungsschrauben oder Muttern festsetzen.
  6. Den Einbauring auf seinem Sitz verdrehen, bis sich einer der Gewindestifte direkt gegenüber dem Schlitz in der Spannhülse befindet.
  7. Das kurze Ende des Innensechskantschlüssels festhalten und die Schrauben um eine halbe Umdrehung anziehen. Die Schrauben fingerfest anziehen.
  8. Die Gewindestifte abwechselnd in zwei Schritten um jeweils eine Viertelumdrehung anziehen.
  9. Den roten Winkelindikator aus dem SKF Montageset auf das kurze Ende des Innensechskantschlüssels aufstecken und die Gewindestifte anziehen, bis der Innensechskantschlüssel den Winkelindikator berührt (Bild 1). Bei Verwendung eines anderen Drehmomentschlüssels ist das in den Produkttabellen empfohlene Anzugsmoment einzuhalten.
  10. Die zweite Y-Flanschlagereinheit am anderen Ende der Welle entsprechend den Montageschritten 4 bis 9 montieren.
  11. Enddeckel (sofern vorhanden) aufsetzen (→ Enddeckel).

Zum Anziehen der Gewindestifte keine Hilfswerkzeuge (Hammer, Rohr usw.) verwenden.

Ausbau

  1. Die Lagerstelle – wenn erforderlich – grob reinigen und eventuelle Rost- und Schadstellen an den Wellenenden entfernen.
  2. Die Gewindestifte im Einbauring an der ersten Lagereinheit lösen.
  3. Die Befestigungsschrauben der anderen Lagereinheit lösen.
  4. Anschließend kann durch leichte Schläge gegen die Stufenhülse auf der Seite des Einbaurings oder gegen die Innenring-Stirnseite auf der gegenüberliegenden Seite der Reibschluss zwischen Lager, Hülse und Welle gelöst werden (Bild 2).
  5. Die Befestigungsschrauben der ersten Lagereinheit lösen und entfernen.
  6. Die Lagereinheit von der Welle abziehen.
  7. Die Befestigungsschrauben der zweiten Lagereinheit wieder anziehen.
  8. Die zweite Y-Flanschlagereinheit am anderen Ende der Welle entsprechend den Montageschritten 4 bis 6 ausbauen.

WARNUNG:

Die Gewindestifte im Einbauring dürfen erst nach der Montage des Lagers auf der Welle angezogen werden. Anderenfalls kann die geschlitzte Stufenhülse deformiert werden. SKF ConCentra Y-Lager dürfen nicht zerlegt werden, sie müssen wie angeliefert zusammenbleiben.

SKF empfiehlt, den Ein- und Ausbau im komplett lastfreien Zustand des Lagers vorzunehmen, um relative axiale Verschiebungen zwischen Lager, Hülse und Welle zu vermeiden.

Y-Lager auf einer Spannhülse
  1. Grate an der Welle mit Schmirgelleinen oder einer feinen Feile entfernen und Welle mit einem Tuch sauberwischen.
  2. Die zwischen den beiden Lagerstellen vorgesehenen Bauteile auf der Welle montieren.
  3. Den Sitz der Spannhülse auf der Welle ausmessen (Bild 3). Dabei ist zu beachten, dass später während der Montage:
    • die Lagereinheit auf der Hülse oder umgekehrt
    • die Welle gegenüber der Lagereinheit axial verschoben wird
    Dies ist von besonderer Bedeutung bei der Montage der zweiten Lagereinheit.
  4. Die Mutter und das Sicherungsblech von der Spannhülse abnehmen.
  5. Das Korrosionsschutzmittel von der Hülse und aus der Lagerbohrung abwischen und die Oberflächen der Hülse mit dünnem Öl bestreichen.
  6. Die Spannhülse mit in dem Schlitz angesetzten Schraubendreher etwas aufweiten und in die Einbauposition auf die vormontierte Welle aufschieben.
  7. Die Y-Flanschlagereinheit mit dem großen Durchmesser der kegeligen Bohrung voran vorsichtig auf die Spannhülse aufsetzen.
  8. Die Y-Flanschlagereinheit an der Maschinenwand mit Befestigungsschrauben oder Muttern festsetzen.
  9. Das Sicherungsblech einsetzen und die Mutter mit der kleinen Stirnseite voran soweit auf das Hülsengewinde aufschrauben, bis der Innenring satt auf der Hülse sitzt.
  10. Die Hülsenmutter mit einem Hakenschlüssel weiter anziehen und die Mutter auf den empfohlenen Winkel anziehen (Bild 4); Hakenschlüssel und Winkel sind in den Produkttabellen aufgeführt. Dabei sicherstellen, dass sich die Spannhülse beim Anziehen der Hülsenmutter nicht mitdreht.
  11. Die Mutter durch Niederbiegen eines Lappens am Sicherungsblech in eine Nut am Umfang der Mutter sichern.
  12. Die zweite Y-Flanschlagereinheit am anderen Ende der Welle entsprechend den Montageschritten 3 bis 10 montieren.
  13. Überprüfen, ob sich die Welle leicht drehen lässt und die Lagerung nicht verspannt ist. Anderenfalls die zuletzt montierte Y­Flanschlagereinheit wieder demontieren, eine neue Einbauposition für die Spannhülse bestimmen und die Lagereinheit erneut montieren.
  14. Lässt sich jetzt die Welle leicht drehen, die zweite Y-Flanschlagereinheit durch Niederbiegen eines Lappens am Sicherungsblech in eine Nut am Umfang der Mutter auf der Welle sichern.
  15. Enddeckel (sofern vorhanden) aufsetzen (→ Enddeckel).

WARNUNG:

SKF empfiehlt, den Ein- und Ausbau im komplett lastfreien Zustand des Lagers vorzunehmen, um relative axiale Verschiebungen zwischen Lager, Hülse und Welle zu vermeiden.
SKF logo