Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Nadel-Axial-Kugellager

SKF fertigt Axial-Nadellager in zwei Baureihen:
  • Reihe NX (Bild 1), mit einem vollkugeligen Axiallager
  • Reihe NKX (Bild 2), mit einem käfiggehaltenen Axial-Kugellager

Diese kombinierten Lager:

  • bestehen aus einem Radial-Nadellager und einem Axial-Kugellager
  • werden ohne Innenring geliefert
  • können mit einem Innenring kombiniert werden (Bild 3), wenn die Welle nicht gehärtet und geschliffen werden kann. Die passenden Innenringe sind in den (→ Produkttabellen) angegeben und müssen separat bestellt werden)
  • können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen und damit die Welle in einer Richtung führen
  • können, wenn zwei Lager spiegebildlich zueinander angeordnet werden (Bild 4) und temperaturbedingte Längenänderungen im Betrieb sehr klein sind, auch zur Lagerung kurzer Wellen eingesetzt werden.
    In solchen Fällen, empfiehlt es sich, die Axial-Lagerteile über Tellerfedern elastisch vorzuspannen. Die Vorspannung dient dazu, einen schlupffreien und geräuscharmen Betrieb des entlasteten Axial-Lagerteils sicherzustellen. Die elastische Vorspannung verbessert zudem das Betriebsverhalten der Axial-Kugellager und minimiert das Laufgeräusch.
Lager der Reihe NX
  • bestehen aus einem Radial-Nadellager und einem vollkugeligen Axiallager (Bild 5)
  • eignen sich zur Aufnahme mittlerer Radialbelastungen und kleinerer, in einer Richtung wirkender Axialbelastungen
  • haben eine niedrige Querschnittshöhe, die extrem kleine Wellenmittenabstände ermöglicht, wie sie z. B. in Mehrspindelbohrmaschinen vorkommen können
  • können zur axialen Abstützung gegen eine Schulter im Gehäuse bzw. über einen in den Außenring eingesetzten Sicherungsring gegen eine Anlagefläche am Gehäuse angeordnet werden
    Die Ringnut mit Sicherungsring im Außenring ermöglicht besonders kostengünstige und axial raumsparende Lagerungen (Bild 6, → Produkttabelle).
  • sind für Ölschmierung vorgesehen und werden deshalb auch nicht mit Fett befüllt geliefert
  • haben eine Haltekappe aus Stahlblech, die
    • über die Wellenscheibe des vollkugeligen Axiallagers greift
    • am Radial-Nadellager festgesetzt ist
    • die Lager selbsthaltend macht
    • serienmäßig mit Schmierlöchern versehen ist
    • bei Lagern mit Nachsetzzeichen Z keine Schmierlöcher hat (Bild 7)
      Die Lager können mit Fett geschmiert werden.
Lager mit Käfig der Reihe NKX
  • bestehen aus einem Radial-Nadellager und einem der Reihe 511 identischem Axial-Rillenkugellager (Bild 8)
  • lassen relativ hohe Drehzahlen zu
  • werden über die integrierte Gehäusescheibe axial in einer Richtung festgelegt
  • können getrennt von dem von einem Käfig gehaltenen Kugelsatz und der Gehäusescheibe eingebaut werden
  • sollten bei Ölschmierung eingesetzt werden, da hier das Schmierfett nur unzureichend im Axial-Lagerteil zurückgehalten werden kann
  • haben serienmäßig keine Haltekappe
  • haben mit dem Nachsetzzeichen Z eine Haltekappe aus Stahlblech (Bild 9), die
    • keine Schmierlöcher aufweist
    • über die Wellenscheibe des Axial-Kugellagers greift
    • fest mit der Gehäusescheibe verbunden ist, die mit dem Außenring des Nadelrollers integriert ist
    • die Lager selbsthaltend macht
Dichtungslösungen

Einige Nadel-Axial-Kugellager werden von SKF mit einer Haltekappe aus Stahlblech geliefert (Bild 7, Bild 9, Nachsetzzeichen Z). Die Haltekappe ohne Schmierlöcher bildet eine Spaltdichtung und hält das Schmierfett im Axial-Lagerteil zurück.

Unter bestimmten Betriebsbedingungen, z. B. bei hohen Drehzahlen oder Betriebstemperaturen, kann etwas Fett am Innenring austreten. Für Lagerungen, bei denen dies von Nachteil sein kann, sind besondere konstruktive Maßnahmen vorzusehen.

Schmierfette für abgedichtete Lager

Der Axial-Lagerteil der kombinierten Nadellager der Ausführung Z ist serienmäßig mit Schmierfett befüllt. Zum Einsatz kommt ein hochwertiges Lithium-Komplexseifenfett (Tabelle 1).

Die relativ große Fettmenge lässt lange Schmierfristen für den Axial-Lagerteil erwarten (→ Berechnungen durchführen). Die abgedichteten Nadellager empfiehlt SKF mit dem Schmierfett SKF LGWA 2 (Tabelle 1) nachzuschmieren.

Nachschmiermöglichkeiten

Das Radial-Nadellager aller Lager hat eine Umfangsnut und ein Schmierloch im Außenring.

Die Nadel-Axial-Kugellager mit vollkugeligem Axiallager, Reihe NX, haben Schmierlöcher in der Haltekappe (Bild 6). und sind für Ölschmierung vorgesehen; sie werden deshalb auch nicht mit Fett befüllt geliefert.

Käfige

SKF Nadel-Axial-Kugellager sind mit einem der in Tabelle 2 aufgeführten Käfige ausgerüstet.

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.

SKF logo