Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zusatzzeichen - Nachsetzzeichen

Nachsetzzeichen werden verwendet, um Bauarten oder Varianten zu unterscheiden, die in bestimmter Weise von der Originalausführung oder von der aktuellen Standardbauform abweichen. Die Nachsetzzeichen sind aus diesem Grund in Gruppen unterteilt; wenn mehr als ein besonderes Merkmal identifiziert werden soll, werden die Nachsetzzeichen in der in Bild 1 angegebenen Reihenfolge angegeben.
Die am häufigsten verwendeten Nachsetzzeichen werden im Folgenden aufgeführt. Es sei darauf hingewiesen, dass nicht alle Varianten lieferbar sind.
SKF logo