Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lasten

Dynamic loads

Da Laufrollen nicht in einer Gehäusebohrung abgestützt sind, verformen sich die Außenringe, was zu einer Änderung der Lastverteilung und Biegespannungen im Außenring führt.

Die in der Produkttabelle angegebenen Tragzahlen berücksichtigen die geänderte Lastverteilung, während die maximal zulässigen Radiallasten Fr max (→ Produkttabellen) auf den Biegespannungen basieren.

Static loads

Die maximal zulässige statische Belastung ist der jeweils niedrigere Wert von F0r max und C0 (→ Produkttabellen). 

Sind die Anforderungen an die Laufruhe geringer als normal, kann die statische Belastung auch größer sein als C0... aber nicht größer als die maximal zulässige statische Radialbelastung F0r max.

Axial loadsDie Stützrollen sind zur Aufnahme radial wirkender Belastungen geeignet. Stützrollen mit Bordringen können in der Regel Axialbelastungen aufnehmen, die bei Verkippungen oder Schräglauf entstehen. Die Größe der zulässigen Last wird durch die Innenkonstruktion der Stützrollen bestimmt.
Minimum load
Weiterführende Informationen → Erforderliche Mindestbelastung
Frm = 0,0167 C0

Berechnungen durchführen
Equivalent dynamic bearing load
Weitergehende Informationen → Äquivalente dynamische Lagerbelastung
P = Fr
Equivalent static bearing load
Weitergehende Informationen → Äquivalente statische Lagerbelastung
P0 = Fr

Symbole

C0statische Tragzahl [kN] (→ Produkttabellen)
FrRadialbelastung [kN]
Fr maxmaximal zulässige dynamische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabellen)
F0r max 
maximal zulässige statische Radialbelastung [kN] (→ Produkttabellen)
FrmMindest-Radialbelastung [kN]
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
SKF logo