Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[117]

SKF a lancé une nouvelle gamme de roulements SKF Nautilus lors de l'EWEA 2012

SKF faisait partie des exposants et des intervenants lors de la conférence annuelle EWEA, qui s'est tenue à Copenhague du 16 au 19 avril. Cette année, SKF a profité de l'occasion pour lancer une gamme complète de roulements SKF Nautilus. La conférence et son salon professionnel constituent le principal point de rencontre en Europe pour l'industrie éolienne.

Association européenne de l'énergie éolienne (EWEA) 2012
Association européenne de l'énergie éolienne, EWEA, 2012
Les roulements SKF Nautilus donnent aux concepteurs la liberté de mettre au point une grande variété d'éoliennes ainsi que la possibilité de personnaliser leurs solutions. Le plus grand degré de personnalisation permet de répondre aux demandes du marché en matière de prolongement des intervalles d'entretien et d'augmentation de la fiabilité améliorée.

Les clients et journalistes ont été invités à assister au lancement qui s'est déroulé le lundi après-midi sur le stand de SKF. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour observer et écouter Kent Viitanen, Directeur Énergie renouvelable SI, qui présentait le modèle SKF Nautilus et parlait des besoins du marché ainsi que des avantages de ce nouveau produit. Andreas Urban, Ingénieur en développement commerciale et chef de projet de cette gamme de roulements SKF Nautilus a décrit leurs nouvelles caractéristiques et la manière dont cette nouvelle solution a été mise au point en étroite collaboration avec les clients.

Certains clients ont d'ailleurs déjà commencé à utiliser les nouveaux SKF Nautilus.
« La réponse a été très positive, déclare Kent Viitanen. Le marché est demandeur d'éoliennes plus grandes et plus robustes, et les nouveaux SKF Nautilus répondent à cette demande. »

Le vaste portefeuille que possède SKF dans l'industrie éolienne lui permet de proposer des produits et services servant tout au long du cycle de vie.
« Le besoin en énergie ne cesse de croître. Je pense que le marché de l'éolienne a un futur prometteur car le vent est l'énergie renouvelable la plus compétitive de nos jours », affirme Kent Viitanen.
SKF logo