“A parte mais desafiadora e gratificante do meu trabalho é tentar obter o máximo de cada membro da minha equipe.”

Michael - Produção
Michael - Produção
Como gerente de canal da fábrica de rolos de Schweinfurt, na Alemanha, Michael lidera uma equipe de aproximadamente 100 pessoas. O seu papel envolve assegurar uma produção eficiente e de alta qualidade para preservar os níveis de custo e atendimento, de maneira que a SKF continue sendo o fornecedor preferido dos clientes.

"A parte mais desafiadora do meu trabalho é tentar obter o máximo de cada membro da minha equipe. Desde que entrei para a SKF em 2008, após ter me formado, concluí o programa de estágio na gerência alemã – um excelente começo para minha carreira profissional – e tive a oportunidade de observar o trabalho da empresa em muitos lugares e departamentos. Durante meus três primeiros anos, fui orientado por um colega sênior e agora tenho um cargo que envolve altos níveis de responsabilidade pessoal e orçamentária."

E após três anos na empresa, como você descreveria a cultura da SKF?

"A SKF é uma organização que incentiva e apoia o feedback. No tempo em que estive aqui, comprovei por experiência própria que as oportunidades de desenvolvimento estão à disposição de quem quiser. Também gosto do trabalho em equipe e do espírito de cooperação em nível local e global."

Com relação ao futuro, Michael vê um caminho claro à sua frente.

"Não tenho dúvida de que, conforme minha carreira na SKF progredir, haverá outras excelentes oportunidades de contribuição e desenvolvimento dentro de outras disciplinas e, possivelmente, outros países. Essa estrutura global foi uma das razões pelas quais a SKF me atraiu como empregador. Tive muito cuidado para assegurar que minha carreira e meus esforços fizessem uma diferença – e, na SKF, a liberdade de fazer isso está realmente em minhas mãos."
SKF logo