O poder da engenharia de conhecimentos

Mencione a SKF e é muito provável que o assunto da conversa passe a ser rolamentos. Claro que temos muito orgulho desse tipo de reconhecimento – afinal, os rolamentos definem grande parte da história da SKF – mas nossa organização é muito mais do que isso. Atualmente, a SKF também é um líder global e inovador nas áreas de vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços. Uma combinação multidimensional e multicultural de competências únicas distribuída por cinco continentes. Como descrever isso em duas palavras? É um desafio, mas neste caso, achamos que Conhecimento e Engenharia são perfeitamente apropriadas.  

Uma carreira que leva você para frente

Uma carreira na SKF representa muitas oportunidades diferentes. Uma dessas oportunidades surge da nossa condição de organização verdadeiramente global. Com unidades de manufatura, centros de distribuição e escritórios de vendas regionais em mais de 130 países, o potencial para desenvolvimento profissional e pessoal dentro da SKF é ilimitado. Para obter mais informações sobre nossa organização, visite Sobre a SKF.

Clientes em uma ampla gama de indústrias

A SKF está empenhada em impulsionar e desenvolver nossos negócios em duas principais áreas de mercado – Industrial e Automotiva. Essas áreas são totalmente responsáveis por assegurar uma linha abrangente de produtos, soluções e serviços, tanto para clientes OEM quanto para usuários finais, e por atender as necessidades dos clientes dentro de uma ampla gama de segmentos industriais. Temos cinco áreas definidas de competência técnica: vedantes, rolamentos/unidades, sistemas de lubrificação, mecatrônica e serviços. Juntas, essas competências representam a base de nossa capacidade de criar soluções notáveis – soluções que proporcionam vantagens quantificáveis e que desempenham funções vitais em indústrias tão diversas quanto transporte ferroviário, energia renovável e aeroespacial. Levando isso um passo adiante: se você tem um carro, viaja de trem ou avião ou compra uma garrafa de refrigerante, é muito provável que estes contenham ou tenham sido produzidos utilizando a tecnologia avançada da SKF para fazê-los funcionar com mais eficiência e mais silenciosamente. Interessado em uma indústria específica? Clique na figura abaixo.

SKF logo