Certificações e aprovações de qualidade

A SKF Aerospace está continuamente aprimorando a qualidade de cada aspecto em toda a cadeia de suprimento, das vendas às entregas.

Algumas das aprovações de qualidade da SKF Aerospace:

  • ISO 9001 
  • NADCAP 
  • FAR 145 
  • OHSAS 18001
  • AS/EN 9100 
  • EASA PART 21G/145 
  • ISO 14001

Seis Sigma

A SKF Aerospace está trabalhando com o Six Sigma como parte de uma abordagem sistemática e disciplinada para alcançar excelência em todos os processos, novos e existentes.

Trata-se de uma parte vital do processo de aperfeiçoamento contínuo dentro do Grupo SKF para se tornar o seu parceiro comercial preferido.

Sustentabilidade

A SKF tem uma certificação ambiental ISO 14001 global.

A SKF é considerada uma das líderes da indústria nos índices de sustentabilidade Dow Jones em todas as três dimensões avaliadas:

econômica, ambiental e social.

O Grupo SKF

As várias divisões foram aprovadas para certificação de qualidade conforme ISO 9001 ou ISO/TS 16949.

SKF logo