Fábrica de bebidas reduz os custos de manutenção e aumenta a produtividade com a solução de vedação da SKF

O desafio

Uma grande fábrica de processamento de bebidas estava enfrentando paradas de produção não programadas em cada três a quatro semanas, devido a um sistema de vedação que apresentava problemas no cilindro pneumático da estação de enchimento de latas.

A SKF descobriu que o problema da vedação era causado devido ao material com vedação inadequada e um projeto de vedação ineficaz que não tinha anéis-guia. A combinação causou perda de pressão no cilindro e a elevação das taxas de desgaste dos materiais de vedação.

A solução SKF

A SKF desenvolveu uma solução que consiste em duas partes principais: um novo pistão com um design aprimorado que incorporava uma função de orientação, e uma vedação de pistão personalizada de acordo com os requisitos técnicos da aplicação.

Os resultados

Após a instalação, a solução SKF operou por 12 meses sem problemas. Agora, as vedações são substituídas uma vez por ano em uma parada do sistema programada na qual todas as peças móveis eram substituídas. Juntamente com uma redução de custos anuais, a planta aumentou a produtividade em 20 milhões de latas por ano.

Resumo de 12 meses:
  • Economia anual em custos de manutenção (incluindo 220 horas de tempo de manutenção economizadas): €38 000
  • A economia anual em custos de limpeza: €3 000
  • Economia em custos de substituição da vedação: €15 800
  • Economia total: €56 800
Nota: Todos os valores foram arredondados e se baseiam em estimativas do cliente. As economias de custo de sua empresa podem variar.
SKF logo