SKF Racing – Uma equipe de trabalho especial

"A parceria com a Scuderia Ferrari foi renovada em 2015 por mais cinco temporadas da Fórmula 1. Essa parceria continua fazendo com que a SKF desenvolva várias criações de ponta em engenharia que desafiam sua capacidade a cada dia, no sentido de produzir inovações.
Com o novo sistema de transmissão, a SKF tem a melhor oportunidade para contribuir com atividades de desenvolvimento de produtos inovadores. Considerando que os recursos de lubrificação, vedação e rolamentos de esferas serão itens mais do que essenciais no novo motor da Ferrari e que os sistemas auxiliares relacionados terão que enfrentar as condições operacionais mais rigorosas, como velocidade, temperatura, tempo de vida útil, a SKF está fazendo o melhor que pode para levar todo o seu conhecimento para a Ferrari nesta conquista técnica.

Esse ambiente extremamente empolgante exige grande compromisso de todos os envolvidos no processo de corridas da SKF, desde as fases preliminares do projeto até as entregas pontuais de peças na pista, demonstrando excelência em todas as nossas operações de produção.
Esse trabalho em equipe para atender às altas expectativas da Ferrari, principalmente quando se trata de desempenho e confiabilidade do produto, exige uma disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas instalações do cliente, ampliando para esse nível mais alto a equipe de linha de frente da SKF, a fim de garantir a coordenação certa tanto interna quanto externamente em todas as nossas operações.
Todo o pessoal da SKF Racing está muito animado com esse desafio!"

Jean Sylvain Migliore - Manager Racing Unit

"Da perspectiva de patrocínio, a Fórmula 1 é um verdadeiro campeonato mundial. Desde o começo, a F1 tem sido atraente para patrocinadores que desejam se alinhar aos valores de conhecimento, tecnologia, inovação e trabalho em equipe. O interessante é que a SKF pode ser relacionada entre os dois fornecedores oficiais da Fórmula 1 que estão trabalhando com uma equipe desde que o campeonato mundial teve início em 1950. Construir um relacionamento de longo prazo como esse também significa poder aproveitar a exposição da marca por décadas que, juntamente com a comunicação eficaz, os negócios de primeira classe e as atividade de hospitalidade, seguem ao longo dos anos e podem representar vantagens importantes para a empresa."
Oliver Shramm - Diretor de Marketing e Comunicação

"Nosso slogan diz 'inovação em movimento'. Trabalhar com a Ferrari é uma oportunidade única para fazer isso, para desenvolver novas soluções técnicas, para testá-las e aumentar o conhecimento da SKF.
Todo dia é um novo desafio. Nos últimos meses, o mais difícil foi produzido em função do KERS (sistema de recuperação de energia cinética). Nesse sistema, as condições operacionais dos rolamentos são muito críticas, e foi necessária uma forte cooperação entre diferentes unidades e competências SKF para atingir metas ambiciosas. Como uma equipe unida e coesa, os departamentos de projeto, de serviços de consultoria em engenharia e de testes se moveram em uma só direção para atingir o resultado."

Laura Baracco - Account Manager

"A parceira com a Ferrari é uma oportunidade fantástica para a SKF levar a inovação para o futuro. Lidamos com aplicações essenciais e muito complicadas, como o Gearbox e o KERS. Todos os dias, trabalhamos lado a lado com os engenheiros da Ferrari em busca do mesmo objetivo: aperfeiçoamento contínuo. Para isso, é fundamental desenvolver novas ideias e soluções que nos permitam projetar rolamentos especiais com geometrias extremas, novos materiais, pequenas dimensões, baixo peso, baixo atrito, porém alta confiabilidade sempre. Sabemos da importância de nosso papel e o forte vínculo com Maranello nos dá um impulso de entusiasmo para prosseguir e contribuir para o sucesso da Ferrari."
Andrea Rifici - Application Engineer
SKF logo