Compreendendo a Asset Efficiency Optimization

Escrito por Wayne Reed, apresentado por Mel Barratt

Laço de Mobius
Esta é uma série de apresentações audiovisuais em três partes. Ela descreve o processo de gestão de trabalho da SKF, chamado "Asset Efficiency Optimization" (AEO, otimização da eficiência dos ativos), e discute algumas das questões envolvidas em sua implementação. A apresentação consta de slides com uma narração em áudio, mas também é adequada para visualização em silêncio.

Reproduza as apresentações clicando nos links abaixo.

Parte 1

A parte 1 da apresentação discute, de forma geral, a gestão de ativos e seu impacto em uma empresa. Ela segue, então, descrevendo o processo de gestão de trabalho da SKF denominado "Asset Efficiency Optimization" (AEO, otimização da eficiência dos ativos) e seu lugar nesse âmbito geral. Reproduzir agora a parte 1

Parte 2

Esta apresentação mostra como a Asset Efficiency Optimization é feita corretamente, além de incluir uma discussão sobre a diferença entre eficiência e eficácia. Ela prossegue, então, com a discussão sobre como fazer a transição da manutenção reativa para a manutenção proativa. Reproduzir agora a parte 2.

Parte 3

A terceira parte dessa apresentação começa considerando o que uma avaliação deve alcançar. Em seguida, tece considerações sobre algumas das dificuldades práticas que podem ser encontradas ao se tentar colocar a AEO em prática. São abordados alguns dos benefícios que se pode alcançar ao implementá-la. A apresentação encerra com a revisão de alguns pontos-chave. Reproduzir agora a parte 3.
SKF logo