As vantagens e desvantagens do uso de médias de sinal

Microlog
A natureza do som e da vibração é que são variáveis e apresentam-se de diferentes formas. Categorias simples incluem determinístico, periódico, estacionário, aleatório, não estacionário e
transiente. Um método para separar sinais periódicos de sinais aleatórios é usar médias, o que, em geral, funciona extremamente bem. Mas há casos especiais em que o uso de médias não funciona tão bem, e deve haver uma consideração cuidadosa da abordagem apropriada.

Terça-feira, 26 de abril de 2016

Haverá duas sessões para se ajustar a fusos horários diferentes.
Consulte a página do evento para obter detalhes.
Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com instruções detalhadas de como participar.

Sessão 1

09h Londres, 10h Berlim/Europa Central, 16h Cingapura, 04h Nova York
Inscreva-se aqui

Sessão 2

16h Londres, 17h Berlim/Europa Central, 23h Cingapura, 11h Nova York
Inscreva-se aqui
SKF logo