Cuidado com a mobilidade sustentável com soluções inovadoras

A SKF utiliza tecnologia avançada e mais de 100 anos de conhecimento de engenharia para atingir o desempenho correto para soluções econômicas. Aqui, examinamos algumas das maneiras com as quais a organização diminui as diferenças entre as exigências do mercado e questões ambientais.

Com base em seu vasto conhecimento em engenharia de movimento, a SKF pode fazer a diferença e contribuir com soluções sustentáveis para a indústria automotiva.

A crescente demanda de energia no mundo inteiro ainda é resolvida principalmente através da queima de combustíveis fósseis, o que resulta, como sabemos, em um aumento crescente de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Nesse contexto, a eficiência durante a transformação de energia desempenha um papel decisivo. Na questão de como melhorar a eficiência mecânica, especialmente na redução das perdas por atrito, a SKF contribui com desenvolvendo de soluções inovadoras em rolamentos e vedação.

O principal enfoque da SKF é a reduzir o atrito e o peso, integrar sensores para funções inteligentes, otimizar transmissões, integrar componentes em módulos e unidades, reduzindo, assim, o tamanho e simplificando a montagem. Tudo isso é voltado para a personalização de soluções com o desempenho correto para cada veículo. 


Nas áreas de produto rolamentos e acessórios, vedações, sistemas de lubrificação, mecatrônica e serviços, a SKF combina seus conhecimentos de engenharia para criar soluções sustentáveis.


Parceiros de engenharia
Para sermos o mais inovadores e eficientes possível, também é importante ter uma parceria com os líderes inovadores certos do cenário automotivo. A SKF está em projetos de desenvolvimento com empresas externas de engenharia na área de tecnologias de transmissão. Outro exemplo disso é que em 2011 A SKF entrou em um projeto com a Volvo Car Corporation e o Grupo Volvo, visando avaliar a produção em massa de volantes . O volante com sistema de recuperação de energia cinética (KERS) pode contribuir com a economia de até 20% de combustível, o que, por sua vez, permite reduções significativas de CO2. Hoje, a SKF oferece componentes essenciais para sistemas de volantes, o que os instrumentaliza com o conhecimento de como industrializar esse sistema.

Edward Holweg, Diretor de Produtos e Sistemas Desenvolvimento, da SKF Automotive, diz: "A SKF está sempre buscando o conhecimento certo para combinar esforços e conhecimentos de novas soluções de maneira a apoiar os requisitos da indústria".
Ele continua: "Para ser bem-sucedido é preciso ouvir atentamente as exigências dos clientes. Ao saber para onde ele deseja ir, podemos sugerir soluções contribuindo para suas ideias aprimorando o desempenho dos veículos e a redução do seu impacto negativo no meio ambiente. Esse enfoque está no coração da SKF".


Desenvolvimento de produtos
A SKF desenvolve produtos e fornece soluções que ajudam os fabricantes de veículos a abordar várias questões essenciais nos negócios, incluindo:

  • Hibridação e eletrização do veículo
  • Peso e redução do atrito
  • Tecnologia de transmissão e eficiência
  • Redução e aumento de tamanho dos motores
  • Gestão de motor


Nessas áreas de enfoque, soluções possíveis foram identificadas. Alguns exemplos dessas soluções incluem:


Integração de sensores para funções inteligentes
A SKF integra os sensores com rolamentos e vedações para permitir diferentes funções, de modo a permitir que aplicações e sistemas sejam executados com a mais alta precisão e confiabilidade. Essas soluções contribuem muito para a eficiência energética.
Há alguns anos, a SKF lançou soluções para veículos híbridos (HEV) para permitir que o sistema Stop-Start funcione, rolamento de posicionamento de rotor SKF e a unidade de rolamentos sensorizados para comutação SKF. O sistema Stop-Start contribui com a redução de CO2 e combustível em até 15% ao dirigir na cidade com muitas partidas e paradas de motor.
A solução Stop-Start para veículos de duas rodas foi introduzida pela SKF em 2011. Agora, a SKF deu um passo adiante ao oferecer o sistema completo, o SKF StopGo. Com essa solução, a economia de combustível de 6 a 8% é viável.

Os veículos elétricos (EV) estão aumentando em números. Os mais recentes desenvolvimentos da SKF nesta área têm sido voltados para o aprimoramento da densidade de potência e da eficiência energética dos motores de tração. Esses produtos contribuirão para aumentar a quilometragem dos EV. Nessa área, a SKF recentemente anunciou uma parceria de negócios com a empresa francesa Bollore, que fornece carros elétricos para um programa de aluguel de carros com a Paris Autolib. Esse programa foi lançado em dezembro de 2011. A SKF oferece diferentes rolamentos que consistem em material com alta capacidade de resistir a correntes elétricas e outras condições necessárias para ter um carro elétrico confiável e que funcione bem pelo maior número de milhas possível.
Diferentes iniciativas do governo e da cidade vão de encontro aos EVs, sendo a solução a redução de emissões de CO2 no trânsito urbano. A Paris Autolib queria oferecer aos cidadãos de Paris uma alternativa simples e sustentável aos meios de transporte públicos padrão de hoje. Outras iniciativas como essa certamente virão.


Otimização da transmissão
Para otimizar as transmissões você deve reduzir o atrito e o peso, oferecer soluções compactas, adicionar sensores para obter mais controle inteligente e ser capaz de procurar tecnologias alternativas para o aprimoramento do desempenho nessas aplicações. Os ambientes nos quais esses produtos precisam desempenhar estão normalmente sujeitos a suportar uma ampla faixa de temperaturas, diferentes fluidos, altas velocidades e pressões extremas.

Por exemplo, crescimentos da transmissões de dupla embreagem (DCT) levaram a SKF a desenvolver produtos compactos e de baixo peso que têm a capacidade de suportar a alta temperatura e condições de carregamento que o DCT exige de seus componentes. O conjunto de rolamento de dupla embreagem SKF e o suporte de embreagem ACBB ajudam a prolongar a vida útil da transmissão. O DCT é um dos principais sistemas de transmissão que contribuem para reduções ainda maiores de CO2.
O portfólio de transmissões de eficiência energética de rolamentos e vedações SKF foi desenvolvido para reduzir o atrito e o peso, e para proporcionar otimização da transmissão. Um exemplo de cálculo que a SKF fez mostra que a redução de CO2 para 8 gramas/km, em comparação com os produtos padrão, é possível com a substituição de vários rolamentos padrão pelas soluções de eficiência energética integradas, compactas e inteligentes. Isso é fundamentado na condução normal e no carro de tamanho médio europeu. Desenvolvimentos estão sendo realizados para obter mais possibilidades de redução de CO2.

Com uma crescente demanda por tecnologias de motor, os rolamentos de esferas podem substituir os atuais rolamentos, proporcionando uma melhoria na eficiência. A unidade do rolamento de esferas do turbocompressor SKF é uma unidade robusta e fácil de montar que permite uma redução de combustível de até 2% e uma redução de emissão de CO2 de até 3%.
A redução de atrito é uma área essencial na eficiência do motor, bem como as soluções que suportam alta temperatura e alta pressão com alto desempenho e capacidades de longa duração. Há muitas vedações no motor e uma das mais recentes vedações da SKF é a vedação para motores de baixo atrito SKF, que proporciona um atrito reduzido em 55% em comparação com as vedações padrão.


Cálculo e simulação
A comprovação do valor e do desempenho através do cálculo e da simulação proporciona dados importantes ao decidir em relação a uma determinada solução. O simulador SKF Vehicle Environmental Performance foi desenvolvido para dar suporte a engenheiros da SKF para mostrar aos clientes o valor que a solução sugerida irá emitir. Calculando e traduzindo o atrito e a redução do peso para elementos reais, a SKF pode mostrar uma economia de emissões de CO2 realista para um veículo completo.


Dedicação
A estrada à frente está mais desafiadora do que nunca. O desenvolvimento de soluções inovadoras para um mundo sustentável - fazer a diferença - resume a SKF. A dedicação é onde tudo começa. Conhecimento e iniciativa é o que é necessário. Um mundo mais limpo é o resultado que buscamos atingir.


SKF - O Poder do Conhecimento em Engenharia

Fatos sobre a SKF:
A SKF, a empresa de conhecimentos em engenharia, torna-se parceira de clientes do mundo inteiro para oferecer soluções técnicas, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. Com escritórios em mais de 130 países, e 15 mil distribuidores em todo o mundo, a SKF é um grande fornecedor de rolamentos, vedações, sistemas e serviços de mecatrônica e de lubrificação. Suas vendas anuais em 2011 foram de SEK 66.216 milhões e o número de funcionários era 46.039.


Informações de contato
Edward Holweg
Diretor de Desenvolvimento de Produtos e Sistemas
SKF Automotive
+46 31 337 21 44
Edward.holweg@skf.com
www.skf.com


SKF logo