A SKF lançou uma nova linha de rolamentos SKF Nautilus na EWEA 2012

A SKF foi um dos expositores e palestrantes na conferência anual da EWEA, realizada em Copenhague, de 16 a 19 de abril. Este ano, a SKF aproveitou a oportunidade para lançar uma linha estendida de rolamentos SKF Nautilus no evento. A conferência, com sua feira comercial adicional, é o principal ponto de encontro da indústria eólica na Europa. Os rolamentos SKF Nautilus oferecem aos projetistas a liberdade de desenvolver uma ampla variedade de turbinas e a possibilidade de personalizar a solução. Com maior personalização, os intervalos de manutenção podem ser prolongados, aumentando a confiabilidade, o que é uma exigência do mercado.

Clientes e jornalistas foram convidados a participar do lançamento, que ocorreu segunda-feira à tarde no stand da SKF. Um grande grupo se reuniu para assistir a apresentação de Kent Viitanen, diretor de energia renovável, que revelou o modelo SKF Nautilus e falou sobre as necessidades do mercado e os benefícios do novo produto. Andreas Urban, engenheiro de desenvolvimento comercial e gerente de projeto da linha estendida explicou as novas características do SKF Nautilus e como a nova solução foi desenvolvida em estreita cooperação com clientes. Na verdade, alguns clientes já começaram a trabalhar com o novo SKF Nautilus.

"A resposta foi bastante positiva, disse Kent Viitanen. O mercado está em busca de turbinas maiores e mais exigentes, e o novo SKF Nautilus está satisfazendo as demandas."

A SKF tem um grande portfólio de produtos e serviços na indústria eólica e pode oferecer produtos e serviços que atendam a todo o ciclo de vida.

"A necessidade de energia continuará a crescer. Acredito que o mercado eólico tem um futuro brilhante, pois o vento é a alternativa renovável mais competitiva atualmente", disse Kent Viitanen.  

SKF logo