O novo rolamento sensorizado SKF com filtro EMC protege contra danos causados por sobrecargas de energia

  • Artigo
    Rolamento sensorizado com filtro em dongle
    Rolamento sensorizado com filtro em dongle

    2013 Abril 16, 10:00 CEST

    A SKF lançou um novo rolamento sensorizado com proteção aprimorada contra sobrecargas de energia. O novo rolamento é tipicamente utilizado em motores elétricos. EIe possui um filtro de compatibilidade eletromagnética em linha (EMC) que protege a sensível parte eletrônica do rolamento sensorizado de sobrecargas elétricas muito altas. 

    “Quando você compara a vida útil nominal de um elemento de máquina como um rolamento com a vida útil nominal de um produto eletrônico como um sensor, você descobrirá que o componente eletrônico, na maior parte dos casos, terá uma vida útil muito maior do que o componente mecânico. Mas geralmente, na prática é bem diferente, uma vez que o componente eletrônico, dentro de um ambiente industrial enfrenta sobrecargas elétricas e descargas elétricas. O filtro EMC, quando aplicado em linha com o cabo, aumenta a confiabilidade do rolamento sensorizado, reduz o tempo de parada e diminui os custos de manutenção”, afirmou Olivier Message, Diretor do Setor de Rolamentos Sensorizados da SKF .

    Em várias aplicações críticas, tais como empilhadeiras operando em usinas de açúcar ou empilhadeiras operando em pisos isolados, uma descarga eletrostática muito forte pode ocorrer na estrutura da empilhadeira, a qual pode ser descarregada de forma abrupta, por exemplo, quando há uma proximidade da estrutura da empilhadeira com as prateleiras de aço do armazém. A fagulha da descarga pode ter um efeito prejudicial sobre os produtos eletrônicos. A fagulha de descarga resultante pode não ter um impacto direto sobre os sensores ou sobre a unidade de controle, mas a alteração na tensão pode ter um efeito “rebote”, gerando sobrecargas de tensão nas linhas. Essas sobrecargas de tensão, as quais podem resultar em Transientes Elétricos Rápidos (EFTs), que variam de 100 a 4.000 V, podem ter um impacto temporário no fornecimento de eletricidade ou danificar completamente os controles ou os sensores.

    A SKF analisou esse fenômeno, uma vez que o mesmo está relacionado com os rolamentos sensorizados, e foi possível desenvolver um filtro em linha para proteger o sensor Hall e outros componentes eletrônicos, utilizados nos seus rolamentos.


    Gotemburgo, 16 de abril de 2013

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

SKF logo