Danica Kragic

Danica Kragic sobre Robótica Inteligente na fabricação

Nascida na Croácia, Danica Kragic é professora da Faculdade de Ciência da Computação e Comunicação no Instituto Real de Tecnologia, KTH, de Estocolmo. Danica é diretora do Centro de Sistemas Autônomos e sua pesquisa é na área de robótica, visão computacional e aprendizado das máquinas. Kragic é pesquisadora-visitante da Universidade Columbia e da Universidade Johns Hopkins nos EUA.

Quanto a hobbies, Kragic se considera uma “fanática por costura”.

Danica afirmou:

“Tivemos grandes mudanças em termos do desenvolvimento de máquinas mais rápidas, com operação e computação mais rápidas, mas temos também a capacidade de armazenar e usar conhecimentos de uma forma diferente em comparação com a década de 1960.

Os sensores também estão em desenvolvimento. Podemos detectar e medir propriedades diferentes do ambiente de uma maneira melhor. Podemos traçar paralelos com a indústria de jogos. Temos dispositivos interativos e que podem rastrear nossos corpos para que possamos ser uma parte mais integral do jogo.

Re: autonomia
Ainda não sabemos, necessariamente, quais problemas podem ocorrer, pois não temos esses tipos de robôs muito complexos nas casas. A maneira correta de começar é usar os robôs em ambientes industriais. As dinâmicas do ambiente são muito limitadas. Precisamos investigar qual é o fator humano. O usuário sem treinamento interagindo com um robô muito avançado. Quais são as expectativas?

A pergunta mais importante é: quanta autonomia os robôs terão? A questão da padronização é muito importante. Como padronizar os limites e permitir que eles aprendam? Mas também: como avaliá-los? Temos muitos desenvolvimentos na área de verificação de software.

Eu diria que as tendências da robótica são as seguintes: A Ásia está interessada em robôs de entretenimento, a Europa, em robôs funcionais, e os EUA, em muitos robôs militares.

Espero que este seja o local de trabalho do futuro: pessoas trabalhando junto com robôs, como se fossem uma terceira ou quarta mão. ”


Assista ao vídeo na página principal de Let's Talk Robótica Inteligente, no qual Danica Kragic foi a palestrante convidada.

SKF logo