Daniel Wäppling

Wäppling vive em Västerås, na Suécia, com sua esposa e dois filhos.
David afirmou:
“Os investimentos de pequisa e desenvolvimento em tecnologia de robótica estão realmente crescendo. A tecnologia é impulsionada pela indústria automotiva, empresas de TI e financiamento público.
Há uma tendência para o uso de robôs colaborativos. Você quer robôs trabalhando junto com humanos para poder se beneficiar da combinação das habilidades cognitivas dos humanos com tarefas realizadas por robôs, como trabalho pesado, por exemplo, que você não quer atribuir aos humanos. As tarefas sujas, enfadonhas e perigosas.
Na ABB, trabalhamos com um serviço remoto no qual 5 mil de nossos robôs estão conectados sem fio à nuvem e temos um centro que analisa os dados desses robôs. Assim, você reduz as paradas não programadas dos robôs da linha de produção em 50%. Esse é só um exemplo de como usar a conectividade e a análise de dados para criar valor.
A produtividade é tudo para nossos clientes. A confiabilidade dos produtos tem aumentado drasticamente. Se você analisar o mesmo produto ao longo de três gerações, é possível aumentar o tempo médio entre as falhas por um fator de 10. No fim das contas, o produto precisa ser robusto e consistente.
Na minha opinião, não há incerteza jurídica. A máquina não pode ser responsabilizada. Quem quer que projete, comissione ou opere a máquina é responsável por ela. ”