SKF Peru e Tierra de Niños

A SKF tem cooperado com a Tierra de Niños por muitos anos para oferecer suporte aos moradores de Anchonga.

Tudo começou com a construção de uma sala de aula na comunidade de Huarirumi, em Anchonga. A comunidade está localizada em uma área bastante elevada na cordilheira dos Andes a 15 horas carro de Lima. É uma área em que as pessoas estão submetidas à pobreza e a taxa de analfabetismo é alta.

A aldeia sofreu um terremoto em 2007 e a escola antiga foi destruída. Nós garantimos que eles pudessem construir uma nova", afirmou Lorena Perez, líder do projeto.

A aldeia onde a escola foi construída está situada nos Andes a uma grande altitude - 3.300 metros acima do nivel do mar. A maioria das pessoas da área vive da agricultura e da criação de ovelhas.

Em 2013, a SKF viajou até o local da escola para participar da inauguração da segunda sala de aula patrocinada pela organização SKF e pelos funcionários SKF.

A primeira sala de aula foi inaugurada já em 2009 e, logo em seguida, iniciou-se o trabalho para a construção da segunda sala de aula.

Foram disponibilizados fundos das vendas dos calendários mundiais SKF e, em 2012, foi tomada a decisão de patrocinar uma sala de aula adicional, a fim de proporcionar educação básica para uma parte mais abrangente da população dessa área rural remota.

A organização Tierra de Niños, mais uma vez, esteve envolvida nas construções do prédio. Mais de 200 crianças se beneficiam da educação oferecida aqui.
Empoderamento das mulheres na Villa Libertad, em Lima
Ao mesmo tempo, a SKF Peru forneceu fundos para o estabelecimento de uma oficina têxtil na comunidade emergente de Villa Libertad, em Lima. A oficina busca empoderar as mulheres da comunidade oferecendo formação profissional e criação de postos de trabalho para ajudá-las a sustentar suas famílias.

Antes de viajar para Anchonga, a SKF fez uma encomenda de 200 cobertores da oficina têxtil, que foram entregues na cerimônia de inauguração na remota comunidade. Na cerimônia, estiveram presentes autoridades locais, famílias e mais de 150 crianças que deram as boas-vindas aos representantes das instituições.
A primeira sala de aula
A construção foi patrocinada e financiada pela SKF e foi concluída e inaugurada em março de 2009. A primeira sala de aula acomoda 32 crianças por vez e foi construída para suportar terremotos. Os pais e outros habitantes locais ajudaram na construção da escola e engenheiros supervisionaram a obra para garantir a segurança.

Além de patrocinar o trabalho de construção, os funcionários SKF também venderam calendários para arrecadar fundos para comprar canetas e papel para as crianças. A SKF Peru também contribuiu com alguns pacotes de materiais escolares.

Outro resultado positivo do projeto é o aumento do número de meninas que frequentam a escola na região.
Saiba mais: Informações de base
Anchonga
Anchonga é uma das regiões mais pobres do Peru, com aproximadamente 1.800 habitantes vivendo em áreas rurais. As famílias vivem apenas da agricultura de subsistência e da criação de animais. Devido às chuvas irregulares na região, o acesso à água é um grande desafio para os habitantes locais. Muitos, particularmente crianças, têm uma dieta desbalanceada que, a longo prazo, resulta em subnutrição. Para ajudar suas famílias, as crianças costumam ter que trabalhar nas fazendas ainda muito jovens e poucas conseguem uma educação acima do nível primário.

Tierra de Niños
Tierra de Niños (TDN) é uma ONG com a missão de promover e reforçar a independência e a inclusão social de crianças e jovens em áreas de pobreza extrema no Peru. A organização desenvolve projetos nas áreas de educação, saúde, governança e cidadania.


América do Sul

SKF logo