Un Techo Para Mi País

Um teto para o meu país

Todos os anos, a SKF Argentina organiza dias de voluntariado para que os funcionários SKF apoiem a organização Un Techo Para Mi País (Um Teto para o meu País) ou simplesmente TECHO (TETO).

A missão da organização não governamental e sem fins lucrativos é promover o investimento da comunidade em favelas e a conscientização e ação sociais por meio de um trabalho conjunto entre moradores, voluntários, empresas e famílias desfavorecidas.
Em novembro de 2013, um grupo de 23 funcionários voluntários participou da construção de moradias para duas famílias no bairro Luchetti, em Pilar, na região metropolitana de Buenos Aires. Com essas habitações básicas, as famílias terão a oportunidade de ter um ambiente familiar digno e seguro. Esperamos que essas habitações sejam o primeiro passo para que as famílias melhorem seus padrões de vida.

Benefícios para a comunidade e para os funcionários SKF
Alguns depoimentos de funcionários que participaram do programa de voluntariado:

“Foi uma experiência linda. Naquele momento, todos éramos um, tentando proporcionar um futuro melhor para uma família. Foi um dia cheio de boas vibrações, companheirismo, amizade e risadas, como se todos nós nos conhecêssemos há anos. A melhor parte foi presenciar a felicidade em cada rosto ao verem que a casa estava pronta”

“Às vezes, vemos a pobreza como uma realidade muito distante. É por isso que considero importante participar desse tipo de atividades, para sentir que você está sendo útil e que está fazendo ao menos uma pequena contribuição para ajudar os outros. Concordo com a equipe da TECHO quando eles dizem que esse é somente o pontapé inicial, um primeiro passo para algo mais, pois ajuda as pessoas a desenvolverem maior empatia e consciência da realidade. Acho ótimo que podemos continuar participando. Isso promove o trabalho em equipe e permite que os voluntários se conheçam um pouco mais. Para mim, foi uma experiência incrível que eu repetiria com prazer. Obrigado pela disposição e energia.”

“Para mim, o TECHO foi uma experiência única e inesquecível em que ficou evidente que o trabalho em equipe compensa.”
SKF logo