Academia de Esportes da SKF Índia

Membros da equipe de críquete da Academia de Esportes SKF em Pune

Juntamente com a Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) e a organização não governamental NAVAM, a SKF Índia inaugurou uma academia de esportes para crianças carentes em julho de 2005.

O objetivo da academia de esportes é dar às crianças de Pune as oportunidades de crescimento e desenvolvimento físico e mental através de atividades esportivas.

A academia está sediada na instalação da SKF em Pune. A SKF Índia oferece sessões de treinamento de futebol e críquete, hóquei para meninas e recentemente promoveu a criação de uma equipe de futebol feminino.

A equipe feminina de hóquei sobre a grama ganhou vários torneios locais, incluindo um organizado pela Associação de Hóquei Feminino de Maharashtra, o “Dean Doctor Memorial Hockey Tournament”, em homenagem a Dean Doctor, um ávido jogador e treinador de hóquei de St. Joseph's School, em Pashan, Pune.

A equipe masculina de futebol participou do Meet the World e da Gothia Cup, e um dos alunos formados na academia jogou em nível nacional pelo Pune FC na prestigiosa Durant Cup em 2013. 


Além de esportes, também são oferecidas outros serviços necessários para ajudar a desenvolver e cultivar os talentos. A academia oferece às crianças uma experiência de aprendizado de valores como trabalho em equipe e igualdade que objetiva seu crescimento e desenvolvimento por completo.

Programa de tutoria

Em combinação com os esportes e o desenvolvimento, a SKF iniciou um problema de tutoria pelo qual os gerentes seniores da organização da SKF Índia se voluntariam para orientar pessoalmente as crianças da academia em questões não esportivas, como planejamento de carreira, saúde e questões sociais. Todos os voluntários passam por treinamento sobre como orientar as crianças da academia.

SKF logo