Projeto e construção de desenvolvimento sustentável

A SKF adota padrões sustentáveis de projetos e construções de vanguarda mundial para novos prédios

Agregar valor para nossos clientes, das maneiras mais eficazes e eficientes possíveis, é fundamental para nós. Como a SKF está se expandindo para atender as necessidades sempre em evolução de nossa ampla base global de clientes, estamos construindo novas instalações de manufatura e armazenagem em diferentes regiões.

Independentemente do lugar, temos o compromisso de que todas as novas instalações devem ser projetadas e construídas com padrões de nível internacional em termos de desempenho ambiental; e fazemos isto adotando a Liderança em energia e design ambiental (LEED) do padrão US Green Building Council (USGBC®) para todas as nossas principais construções.

Unidades certificadas

Em dezembro de 2015, a SKF recebeu 15 certificados LEED para unidades em todo o mundo:

Europa
  • Manufatura, Chodov, República Tcheca (Platinum) comunicado à imprensa
  • SKF Solution Factory, Gotemburgo, Suécia (Gold)
  • Manufatura, Tver, Rússia (Gold) comunicado à imprensa
  • SKF Solution Factory, Saint-Cyr-sur-Loire, França (silver)

Ásia

Américas

  • Escritório, sede em Lansdale, Pensilvânia, EUA (Platinum) página inicial
  • SKF Solution Factory, Cleveland, Ohio, EUA (Gold)
  • SKF Solution Factory, Birmingham, Alabama, EUA (Gold)


Sobre o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, Liderança em energia e design ambiental)
O LEED é o padrão mais reconhecido globalmente para construção civil sustentável, por sua abordagem holística para a construção de sustentabilidade, cobrindo aspectos ambientais do projeto à construção e comissionamento. Tê-lo como um padrão SKF consistente assegura minimização do impacto ambiental e de custos operacionais devido à redução do consumo de energia e de outros requisitos de serviço.

O padrão LEED é um sistema ‘baseado em pontos’, com algumas categorias obrigatórias e outras aplicações nas quais é possível obter pontos pela aplicação de uma solução ou tecnologia ambiental específica. Um determinado número de pontos são necessários para a obtenção da certificação básica. No entanto, os níveis prata, ouro e o mais alto, platina, também são possíveis se uma quantidade suficiente de pontos for verificada pela USGBC.
Categorias do LEED
Em cada uma das categorias de crédito do LEED, os projetos devem atender os pré-requisitos e ganhar pontos. O número de pontos obtido pelo projeto determina seu nível de certificação LEED. Os pontos são concedidos pelos aspectos levados em consideração na fase do projeto e implementados durante a construção. As seguintes categorias são levadas em consideração, cada uma com diversas subcategorias:

Principais categorias de crédito
  • Os créditos de locais sustentáveis incentivam estratégias que minimizam o impacto sobre ecossistemas e recursos hídricos.
  • Os créditos de Eficiência hídrica promovem um consumo de água mais inteligente, dentro e fora, para reduzir o consumo de água potável.
  • Os créditos de energia e atmosfera promovem melhor construção do desempenho de energia através de estratégias inovadoras.
  • Os créditos de material e recursos incentivam o uso de materiais de construção sustentáveis e a redução de desperdício.
  • Os créditos de qualidade ambiental interna promovem melhor qualidade do ar interno e acesso à luz do dia e vistas.

Duas categorias bônus

  • Os créditos de inovação no projeto ou inovação em operações tratam do conhecimento em construções sustentáveis, bem como de medidas de projeto não cobertas pelas cinco categorias de crédito do LEED. São disponibilizados seis pontos bônus nesta categoria.
  • Os créditos de prioridade regional tratam das prioridades ambientais regionais para construções em diferentes regiões geográficas. São disponibilizados quatro pontos bônus nesta categoria.

Leia mais sobre o LEED em U.S. Green Building Council >>

Classificação de fábrica sustentável (SKF Sustainable Factory Rating, SFR)

Como o LEED é um padrão genérico, ele inevitavelmente não abrange todos os problemas ambientais relacionados especificamente aos processos de fabricação típicos da SKF. Como o impacto financeiro, ambiental e social desses processos pode ser significativo, a empresa está desenvolvendo uma categoria específica da SKF – chamada de "Classificação de fábrica sustentável" (SFR), que acompanhará o formato geral e a abordagem descritos no LEED, mas cuidará de aspectos relacionados a processos específicos da SKF. Os critérios estão agrupados em 11 categorias:
  • Saúde e segurança
  • Sistemas de meios de processo e bombas de processo
  • Sistemas de ar comprimido
  • Refrigeração/aquecimento do processo
  • Capacidade de medição, monitoramento e metas
  • Controle de poluição
  • Gestão de resíduos de processo
  • Equipamentos de produção
  • Água
  • Tratamento térmico
  • Fase de comissionamento

Todas as principais construções a serem realizadas por ou para o Grupo devem aplicar o SFR juntamente com o LEED.

SKF logo