Cuidado com o Meio Ambiente

Compreendendo e agindo em relação a nosso impacto

Tudo o que fazemos tem impacto no meio ambiente, desde as matérias-primas que escolhemos até a maneira como nossos fornecedores e fábricas processam e utilizam os materiais, desde a quantidade e o tipo de energia utilizada na fabricação de nossos produtos até a maneira de seu transporte até nossos clientes, da energia utilizada por nossos produtos quando aplicados por nossos clientes até a maneira pela qual nossos produtos são descartados ao final de sua vida útil.

Em outras palavras, cada estágio em nossa cadeia de valor nos apresenta a possibilidade de reduzir o impacto ambiental. Isso não apenas trata de nossa responsabilidade com a sociedade e as gerações futuras, mas também melhora nossa capacidade de realizar mais com menos e cria vantagem competitiva sustentada.
É por isso que a abordagem ambiental da SKF é baseada na implementação e na integração do gerenciamento do ciclo de vida ambiental em processos de negócios fundamentais.
Nossa jornada
O Cuidado com o Meio Ambiente começou em nosso próprio quintal, enfocando nossas próprias operações, lançando a política de Meio ambiente, Saúde e Segurança em 1989. Fomos o primeiro fabricante internacional de rolamentos a receber a certificação global de conformidade com o sistema de gerenciamento ambiental ISO 14001, em 1998.

Desde então, temos construído sobre essa base, continuamente tomando providências que sejam voltadas ao impacto ambiental em diferentes estágios dos ciclos de vida de nossos produtos e em toda a nossa cadeia de valor. Os passos que demos e que planejamos para o futuro são informados por uma compreensão sólida da gestão ambiental do ciclo de vida. Isso é algo que desenvolvemos e no qual temos investido ao longo dos últimos dez anos por meio de diversas avaliações de ciclo de vida e desenvolvimento e pesquisas aplicadas e concentradas nessa área.

Cuidado ambiental no ciclos de vida útil de nossos produtos:

Sistema de gestão ambiental - ISO 14001

A SKF foi a primeira fabricante internacional de rolamentos a receber a certificação global de acordo com o padrão internacional de gestão ambiental ISO 14001, em 1998. A finalidade da certificação global é que todos os locais de fabricação, centros técnicos e de engenharia e escritórios de logística sejam solicitados a manter e defender altos padrões de desempenho, independente das localizações geográficas ou condições sociais e econômicas do país.

A certificação de todo o Grupo SKF era composta de 118 instalações, em 35 países, no fim de 2015.

Todas as unidades fabris, centros logísticos e centros técnicos da SKF estão incluídos no escopo da auditoria, exceto as empresas adquiridas recentemente. Essas empresas estão buscando a inclusão para atender aos padrões e requisitos do Grupo SKF. 


Em 2015, um local foi incluído na certificação: a SKF de Hamburgo.

Locais programados para inclusão no sistema de gestão ISO 14001 e OHSAS 18001 da SKF em 2015:

Por região:
  • Ásia/Pacífico
    Xangai, China, centro de distribuição


Em conformidade com os requisitos do sistema de gestão ambiental ISO 14001, a SKF demonstra continuamente melhorias em seu desempenho ambiental.

As metas são traçadas e revisadas anualmente no enfrentamento de desafios ambientais, decorrentes de fatores como emissões de gases do efeito estufa, consumo de recursos naturais e produção de lixo. Leia mais em Monitoramento e relatório de desempenho.
SKF logo