Logística e transporte

Redução das emissões de carbono de nosso transporte de bens e viagens de negócios

Transporte de bens

Em cooperação com nossos fornecedores de transporte, a SKF Logistics Services está empenhada em elaborar processos e soluções que, em última instância, reduzirão nossas emissões de carbono.

Nosso enfoque em três dimensões principais para reduzir as emissões de nossos transportes de bens:
• Mudança na direção de modos de transporte mais eficientes
• Aprimoramento da eficiência dos transportes escolhidos
• Redução do número de transportes

Isso inclui a otimização da “taxa de preenchimento” dos caminhões, assegurando que eles operem em capacidade plena, e a troca do transporte aéreo para o rodoviário, ou do rodoviário para o aéreo, por exemplo.

O uso de trens pode ter um efeito especialmente dramático: um aumento desse método de transporte entre nossa fábrica em Gotemburgo e o centro de distribuição, na Bélgica, resultou em uma redução anual de 230 toneladas nas emissões de carbono.

Encontrar outras alternativas ecológicas de transporte para nossos bens é um empreendimento contínuo. Nossa participação na Iniciativa de transporte limpo e na rede de transporte e ambiente da Suécia (NTM) permitem trabalhar em conjunto com outras empresas de mesma visão na defesa de melhor desempenho ambiental na indústria de transporte.

Redução de emissões dos transportes

Colaborações da SKF Logistics Services para reduzir o impacto ambiental do transporte

NTM
A Network for Transport Measurements é uma ONG sem fins lucrativos que foi fundada em 1993 para estabelecer uma base comum de valores e métodos sobre como calcular o desempenho ambiental para diferentes modos de transporte. Esse trabalho contínuo resultou recentemente em um novo padrão CEN (EN 16258). A SKF Logistics Services usa o método e os modelos desenvolvidos pela NTM para nossos cálculos de emissões. Leia mais aqui.



KNEG
A KNEG foi fundada em 2006 e é uma iniciativa conjunta entre quinze empresas e agências nacionais e multinacionais da Suécia. Por meio de projetos conjuntos dos membros, a meta é “para diminuir pela metade as emissões da operação de transporte de longa distância típica da Suécia até 2020, em comparação com 2005.” A SKF Logistics Services é membro desde 2012 e visa lançar seu primeiro projeto conjunto em 2013. Leia mais aqui.

 

Transporte limpo
O índice Transporte Limpo leva em consideração a maior parte dos efeitos ambientais ligados ao transporte, como as emissões no ar e na água, a utilização de produtos químicos, etc. O índice classifica as embarcações ou as empresas de transporte naval de acordo com a mais relevante, conforme decidido pelo usuário.
O índice suporta a SKF Logistics Services como um proprietário de carga para encontrar empresas de transporte naval com o melhor desempenho em termos de emissões de CO2.

Viagens de negócios

As viagens aéreas são, de longe, responsáveis pela maior parte das emissões de CO2 em nossas viagens de negócio, resultado da ampla presença geográfica que temos.

Viagens de negócio são uma atividade necessária para uma empresa multinacional como a SKF. No entanto, com novas tecnologias e, consequentemente, a disponibilidade de várias ferramentas de colaboração em rede, nós cuidamos para que essas alternativas estejam facilmente acessíveis aos nossos funcionários.

Conferências via Web são uma prática comum na SKF. Além disso, também investimos em mais de 70 instalações avançadas de videoconferência em mais de 20 países nos últimos anos. Cursos também estão disponíveis para os funcionários, para saber mais sobre como melhor utilizar ferramentas virtuais em diferentes necessidades de negócio.

Ferramentas de colaboração virtual não são apenas alternativas que poupam custos e carbono; tirando total proveito dessas tecnologias, nossos funcionários podem realizar seus negócios sem a necessidade de passar horas intermináveis em trânsito.
SKF logo