Utilização e descarte de água

Como a maioria das fábricas da SKF encontram-se em zonas industriais, a água, em grande parte, é fornecida pelos municípios. Portanto, a SKF monitora o consumo total de água em unidades operacionais e não de acordo com a retirada de água por fonte.

Uma característica global importante do sistema de gestão ambiental ISO 14001 da SKF é assegurar que todas as unidades operacionais da SKF sejam compatíveis com as regras e a legislação local. Isso inclui tratamento de efluentes. Muitas unidades também introduziram consumo de água em circuito fechado ou construíram instalações de tratamento de efluentes.

Utilizando a "Ferramenta global de água" desenvolvida pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), identificamos operações localizadas em áreas com escassez de água. É necessário que os locais coloquem em prática planos de redução da água e sejam monitorados de acordo com as respectivas metas de redução do uso de água. Para visualizar nossos dados agregados do uso de água, acesse a seção Monitoramento e relatórios de desempenho.
SKF logo