Política de Qualidade do Grupo SKF

A SKF deverá comercializar somente produtos, serviços e soluções que ajudem a assegurar a satisfação do cliente por meio das seguintes ações:
  • Operação de processos de negócios qualificados, confiáveis e eficientes.
  • Aplicação de aperfeiçoamento contínuo em toda a organização, com o objetivo de atingir o defeito zero.

O Grupo SKF

O Grupo SKF está aperfeiçoando continuamente a qualidade de seus produtos e serviços em toda a cadeia de suprimento, das vendas às entregas. As Áreas de Negócios são certificadas de acordo com os seguintes padrões, conforme apropriado:

As certificações do Grupo SKF incluem:
  • ISO 9001 (Qualidade)
  • ISO/TS 16949 (Qualidade automotiva) 
  • ISO 14001 (Meio ambiente)
  • OHSAS 18001 (Saúde e segurança)
  • AS/EN 9100 (Aeroespacial)

Seis Sigma

O Grupo SKF utiliza o Seis Sigma como parte de uma abordagem sistemática e disciplinada para alcançar a excelência em todos os processos, novos e existentes. Trata-se de uma parte vital do processo de aperfeiçoamento contínuo para fazer do Grupo SKF seu parceiro comercial preferido.

Business Excellence
A abordagem Business Excellence do Grupo SKF utiliza um modo sistemático e disciplinado para atingir a excelência
SKF logo