Proteja as suas operações com manutenção proativa

Imagine as condições no Mar do Norte. Elas interferem em todos os tipos de equipamento. Os rolamentos não são exceção. Em uma de nossas principais plataformas de produção, a falha de rolamentos de motores costumava causar a quebra frequente de compressores de gás com uma frequência trimestral. Toda vez que isso acontecia, significava uma perda de produção de 25% por vários dias.

Jim Marnoch e sua equipe ofereceram os serviços de manutenção pró-ativa para confiabilidade da SKF. Após análises minuciosas das assinaturas de vibração e dos rolamentos danificados, eles encontraram uma solução de longo prazo. 

Os rolamentos SKF NoWear®, juntamente com um novo arranjo de vedação, fizeram toda a diferença, permitindo que os compressores durem seis vezes mais que os anteriores, e eles ainda continuam operando atualmente. Com os altos preços do petróleo hoje em dia, cada quebra que pode ser evitada, poupa ao operador das plataformas dezenas de milhões de dólares. Além disso, esses aperfeiçoamentos também reduzem os riscos de saúde, segurança e ambientais.

É outro excelente exemplo de engenharia do conhecimento na prática.
SKF logo