Efeito da pré-carga do rolamento

As principais razões para aplicação da pré-carga do rolamento são para
  • aumentar a rigidez
  • reduzir o ruído do giro
  • aprimorar a precisão da orientação do eixo
  • compensar os processos de desgaste e acomodação em funcionamento
  • propiciar vida útil longa.

Alta rigidez

A rigidez do rolamento (em kN/µm) é definida como a relação da força que age no rolamento para a deformação elástica no rolamento. A deformação elástica provocada por uma carga nos rolamentos pré-carregados é menor para uma faixa de carga determinada do que em rolamentos que não são pré-carregados.

Operação silenciosa

Quanto menor a folga operacional em um rolamento, melhor a orientação dos elementos de rolo na zona não carregada e mais silencioso o rolamento em operação.

Orientação precisa do eixo

Rolamentos pré-carregados fornecem orientação do eixo mais precisa, pois a pré-carga restringe a capacidade do eixo de se inclinar com a carga. Por exemplo, uma orientação mais precisa e uma rigidez maior proporcionadas pelo pinhão pré-carregado e pelos rolamentos diferenciais significam que a rede de engrenagens será mantida precisa e permanecerá constante, e que forças dinâmicas adicionais serão minimizadas. Como resultado, o funcionamento será silencioso e a rede de engrenagens terá uma vida útil longa.

Compensação pelo desgaste e fixação

Os processos de desgaste e fixação em um arranjo de rolamentos durante a operação aumentam a folga, mas isso pode ser compensado pela pré-carga.

Vida útil longa

Em certas aplicações, os arranjos de rolamentos pré-carregados podem aprimorar a confiabilidade operacional e aumentar a vida útil. Uma pré-carga adequadamente dimensionada pode ter uma influência favorável na distribuição da carga nos rolamentos e, portanto, na vida útil (consulte a seção Manutenção da pré-carga correta).
SKF logo