Gaiolas

Com a exceção dos rolamentos com número máximo de rolos, todos os rolamentos têm uma gaiola. O número de gaiolas depende do número de conjuntos de esferas ou de rolos no rolamento e no projeto da gaiola. Os principais objetivos de uma gaiola são:
  • Separar os corpos rolantes para reduzir o momento de atrito e o calor do atrito no rolamento.
  • Manter o espaço regular entre os corpos rolantes para otimizar a distribuição de carga e permitir uma operação silenciosa e uniforme.
  • Guiar os corpos rolantes na zona sem carga para melhorar as condições de rolagem e ajudar a evitar danos aos movimentos deslizantes.
  • Reter os corpos rolantes dos rolamentos separáveis quando um anel do rolamento for removido durante a montagem ou desmontagem.
As gaiolas são mecanicamente tensionadas por forças de atrito, esforço e inércia. Também podem sofrer degradação por altas temperaturas e produtos químicos como determinados lubrificantes, aditivos lubrificantes ou produtos de envelhecimento, refrigerantes ou solventes orgânicos. Portanto, o projeto e o material da gaiola têm influência significativa sobre a adequação de um rolamento de esferas para uma aplicação específica. Como resultado, a SKF desenvolveu gaiolas diferentes, fabricadas com materiais diversos, para diferentes tipos de rolamentos e condições operacionais.
Informações sobre as gaiolas padrão, e possíveis alternativas, são fornecidas nas seções relacionadas a cada tipo de produto. Se for necessário um rolamento com uma gaiola fora do padrão, verifique a disponibilidade, antes de encomendar.
As gaiolas podem ser classificadas de acordo com o processo de fabricação e com o grupo de materiais em:
  • gaiolas em metal estampado
  • gaiolas em metal usinado
  • gaiolas de polímero

Gaiolas de metal estampado

As gaiolas de metal estampado para rolamentos SKF são geralmente feitas de aço laminado e, em algumas exceções, de latão laminado. Dependendo do tipo de rolamento, as seguintes gaiolas de metal estampado estão disponíveis:
  • uma gaiola do tipo fita (fig. 1)
  • uma gaiola rebitada (fig. 2)
  • uma gaiola do tipo encaixe (fig. 3)
  • uma gaiola tipo janela (fig. 4)
As gaiolas de metal estampado são leves. Elas oferecem amplo espaço dentro do rolamento para maximizar os efeitos do lubrificante.

Gaiolas em aço usinado

As gaiolas de metal usinado para rolamentos SKF são feitas de latão, aço ou liga leve. Dependendo do tipo, do projeto e do tamanho do rolamento, as seguintes gaiolas de metal usinado estão disponíveis:
  • uma gaiola rebitada usinada em duas peças (fig. 5)
  • uma gaiola usinada em duas peças com rebites integrados (fig. 6)
  • uma gaiola de metal tipo janela usinada em uma peça (fig. 7) e (fig. 8))
  • uma gaiola de metal usinada em duas peças do tipo pente (fig. 9)
Gaiolas de metal usinadas, que normalmente permitem velocidades mais altas, são geralmente usadas quando as forças, que não sejam apenas forças rotacionais, são sobrepostas em uma gaiola.

Gaiolas de polímero

As gaiolas de polímero para rolamentos SKF são moldadas por injeção. A SKF também fabrica uma gaiola de resina fenólica reforçada, mas somente para rolamentos de superprecisão. Dependendo do tipo, do projeto e do tamanho do rolamento, as seguintes gaiolas de polímero estão disponíveis:
  • uma gaiola tipo janela de polímero (fig. 10)
  • uma gaiola do tipo encaixe de polímero (fig. 11)
As gaiolas de polímero são caracterizadas por uma combinação favorável de resistência e elasticidade. As boas propriedades de deslizamento do polímero em superfícies de aço lubrificadas e a suavidade das superfícies da gaiola em contato com os corpos rolantes produzem pouco atrito, de maneira que o calor gerado pelo atrito e o desgaste do rolamento sejam minimizados. A baixa densidade do material significa que as forças de inércia geradas pela gaiola são pequenas. As excelentes propriedades de giro das gaiolas de polímero em más condições de lubrificação permitem uma operação continuada do rolamento por algum tempo sem risco de agarrar ou de danos secundários.

Orientação da gaiola

Gaiolas de metal estampado são normalmente orientadas pelos corpos rolantes.
Dependendo do tipo e do projeto do rolamento, as gaiolas de polímero e de metal usinado são radialmente centradas em um dos itens a seguir:
  • os corpos rolantes (fig. 12)
  • ressalto(s) do anel interno (fig. 13)
  • ressalto(s) do anel externo (fig. 14)
Gaiolas guiadas pelos corpos rolantes permitem que o lubrificante entre no rolamento com mais facilidade.
As gaiolas orientadas por anéis, que oferecem orientação mais precisa, são normalmente utilizadas quando os arranjos de rolamentos devem acomodar velocidades altas, acelerações frequentes e rápidas, ou níveis de vibração elevados. As etapas adequadas devem ser seguidas para obter um fornecimento suficiente de lubrificante para as superfícies-guia da gaiola. Para velocidades mais elevadas, a SKF recomenda a lubrificação por óleo (→ Lubrificação e/ou as seções dos produtos em questão).

Materiais

Para obter informações sobre os materiais usados nas gaiolas, consulte Materiais da gaiola.
SKF logo