Gaiolas

Os rolamentos Y possuem, por padrão, uma gaiola tipo encaixe de fibra de vidro reforçada PA66 (fig. 1), sem sufixo de designação.
O preenchimento inicial com graxa não possui qualquer efeito prejudicial nas propriedades da gaiola. No entanto, se outras graxas forem usadas, observe que algumas graxas sintéticas com óleo de base sintética e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo