Soluções de vedação
Os mancais flangeados FNL são equipados com vedações de graxa de lábio duplo e de baixo atrito (fig. 1). A Tabela 1 oferece uma visão geral das características e da adequação da solução de vedação. Essas informações devem ser usadas como referência e não substituem o teste de uma vedação em sua aplicação.
As vedações são fornecidas com o mancal. Se forem necessárias vedações adicionais, elas podem ser solicitadas separadamente. Elas são identificadas pelo prefixo de designação TFL, seguido de um número que indica o tamanho, como TFL 511.