Carga estática equivalente do rolamento

As cargas estáticas que compreendem os componentes radiais e axiais devem ser convertidas em uma carga estática equivalente do rolamento. Isso é definido como a carga hipotética (radial para rolamentos radiais e axial para rolamentos axiais) que, quando aplicada, provocaria a mesma carga máxima de corpo rolante no rolamento em que a carga real é aplicada. Ela é obtida com a equação geral

Equivalent static bearing load
Realização do cálculo

onde
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
Fr=carga radial real do rolamento (consulte abaixo) [kN]
Fa=carga axial real do rolamento (consulte abaixo) [kN]
X0=fator de carga radial para o rolamento
Y0=fator de carga axial para o rolamento
As informações e os dados necessários para calcular a carga estática equivalente do rolamento são fornecidos nas seções dos produtos em questão.
Ao calcular P0, a carga máxima que pode ocorrer deve ser utilizada e seus componentes radiais e axiais (fig. 1) inseridos na equação acima. Se uma carga estática agir em diferentes direções em um rolamento, a magnitude desses componentes será alterada. Nesses casos, os componentes da carga que tiverem o maior valor da carga estática equivalente do rolamento P0 devem ser utilizados.
SKF logo