Rótulas radiais

As rótulas radiais podem suportar uma determinada magnitude de carga axial Fa além de uma carga radial de atuação simultânea Fr (fig. 1). Quando a carga resultante é constante em magnitude, a carga dinâmica equivalente do rolamento pode ser calculada usando-se

P = y Fr

onde

P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]

Fr

=

componente radial da carga [kN]
y
=

load factor that depends on the ratio of the axial to the radial load Fa/Fr

  • for spherical plain bearings requiring maintenance and SKF Explorer steel/steel bearings (diagram 1)
  • for maintenance-free radial spherical plain bearings (diagram 2)
SKF logo