Rótulas axiais

As rótulas axiais podem suportar carga radial Fr além da carga axial Fa (fig. 1). No entanto, a carga radial não deve exceder 50% da carga axial que atua simultaneamente. Quando a carga resultante for constante em magnitude, use

P = y Fa

onde
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
Fa=componente axial da carga [kN]
y=fator de carga que depende da relação entre as cargas radial e axial Fr/Fa (diagram 1)
SKF logo