Exemplos de aplicação

Teto suspenso

As rótulas de aço/aço SKF estão sendo usadas em uma aplicação incomum e mundialmente famosa, o teto do Estádio Olímpico de Munique, Alemanha (fig. 1, fig. 2). O teto foi construído com um diversos cabos de aço pré-tensionados em uma rede. Os pontos nodais da rede devem ser livres de torque. É aí que ficam as 225 rótulas radiais de aço/aço SKF padrão com diâmetros de furo entre 160 e 300 mm. Os nós são carregados estaticamente, mas devem permitir movimentos de oscilação ocasionais da construção do teto.
Embora as rótulas radiais de aço/aço SKF geralmente não dispensem manutenção, esses rolamentos específicos não foram relubrificados desde a construção do prédio em 1972.
Que outra prova melhor poderia haver para a qualidade e confiabilidade duradoura?

Junta de articulação de rolo compressor

As rótulas SKF na junta de articulação entre os rolos dianteiro e traseiro (fig. 3, fig. 4) permitem que o rolo compressor faça manobras. Essa junta deve ser capaz de suportar cargas radiais bastante pesadas e altos níveis de vibração. Devido à sua localização, os rolamentos devem ser protegidos já que ficam expostos a uma série de contaminações, entre elas pó, sujeira, água e asfalto quente, que causam desgaste prematuro e corrosão.
As rótulas SKF que dispensam manutenção ajudam a eliminar a necessidade de relubrificação e reduzem o custo total de propriedade.

Suportes de eixo duplo para caminhões

Um arranjo de rótulas SKF no suporte de eixo duplo para caminhões oferece a distribuição uniforme da carga entre os dois eixos para caminhões conduzidos em condições difíceis de estrada ou fora da estrada (fig. 5, fig. 6). Esse arranjo de rolamentos está sujeito a cargas pesadas e, conforme as condições, a cargas de choque pesadas e movimentos frequentes de alinhamento.
Esses rolamentos encontram-se atrás dos pneus em uma área de dificílimo acesso, fazendo com que seja crucial evitar, a qualquer custo, danos ou falhas repentinas do rolamento. Duas rótulas de contato angular SKF montadas em um arranjo em O podem ajudar a evitar essas emergências. Esses rolamentos, que podem suportar todo o rigor do trabalho pesado dos caminhões, são simples de instalar e fáceis de fazer manutenção.

Comportas de barragens

As comportas segmento de barragens e outras represas são locais comuns de aplicação de rótulas SKF de tamanho grande que dispensam manutenção (fig. 7, fig. 8). A lista de referência é bem longa — com mais de 3 mil aplicações até agora.
Como rolamentos principais, elas compensam o desalinhamento do eixo, casado pela expansão e contração térmica, a deformação elástica das comportas de barragem, além das alterações causadas pela acomodação da fundação. Esses rolamentos lidam com as cargas radiais pesadas causadas pela pressão da água, bem como as cargas axiais que surgem com a posição inclinada dos braços de apoio.
Além disso, as rótulas SKF não servem apenas os rolamentos com cargas pesadas sob condições estáticas, elas também operam nas articulações usadas com frequência nos cilindros de elevação e êmbolo, bem como nas tampas.

Cilindros hidráulicos e pneumáticos

Os terminais de rótula SKF de aço/aço e aço/bronze são geralmente usados em cilindros hidráulicos e pneumáticos (fig. 9, fig. 10). Atuando como a articulação entre o cilindro e seus anexos, são capazes de transportar cargas mecânicas pesadas.
Os cilindros hidráulicos (por exemplo, conforme ISO 8132) são geralmente instalados com terminais de rótula de aço/aço com uma rosca fêmea que pode ser presa (compressível) em um terminal e um terminal de rótula de aço/aço com uma haste para solda no outro.
Esses cilindros hidráulicos podem ser encontrados em todos os tipos de equipamentos de construção, máquinas agrícolas, equipamentos de suspensão e registros, prensas de armazéns de reciclagem, além de outros equipamentos de manobras com carga pesada.
Nos cilindros pneumáticos em que as pressões de trabalho geralmente atingem 1 MPa, os terminais de rótula de aço/bronze e os terminais de rótula que dispensam manutenção são geralmente usados na extremidade da haste do pistão. No lado oposto, são usados terminais de rótula SKF com haste para solda.

Esteira rolante para jornal

A velocidade e a flexibilidade são fundamentais na produção de jornais, não só no processo de impressão, como também no de distribuição. O sistema de esteira rolante da prensa gráfica até o terminal de carregamento é um componente muito importante se os jornais tiverem que ser entregues pontualmente.
A correia sem fim da esteira rolante é um sistema único. Ela consiste em uma variedade de elos, que, juntos, oferecem a velocidade e flexibilidade necessárias. A fig. 11 e fig. 12 mostram uma aplicação em que são usadas mais de 1.000 rótulas SKF que dispensam manutenção com combinações de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado. Os rolamentos estiveram funcionando diariamente sem manutenção por muitos anos.
SKF logo