Conhecimentos gerais sobre rolamentos

Esta seção apresenta informações gerais que são válidas para rolamentos.
A seção Noções básicas sobre rolamentos contém informações que todos os leitores devem conhecer. Ao ler essa seção, você:
  • saberá o que são rolamentos
  • conhecerá os componentes
  • terá um entendimento básico sobre os materiais utilizados para rolamentos
  • estará familiarizado com a terminologia
  • compreenderá o sistema de dimensões máximas padronizadas
  • poderá identificar informações sobre um rolamento a partir da designação (número de peça)
A seção Tolerâncias fornece informações que permitem identificar e determinar as tolerâncias de praticamente qualquer rolamento apresentado aqui. Isso é possível porque as tolerâncias dos rolamentos têm padronização internacional, predominantemente pela ISO. As seções de produtos individuais fazem referência a informações nessa seção, quando necessário.
A seção Armazenamento mostra orientações sobre como lidar com rolamentos SKF e como administrá-los durante o armazenamento.
SKF logo