Vedações externas

Para arranjos de rolamentos em que a eficácia da vedação em condições operacionais determinadas é mais importante que as considerações de espaço ou custo, existem vários tipos possíveis de vedações para escolher.
Para vedações que não são fornecidas pela SKF, as informações fornecidas aqui devem ser utilizadas somente como uma diretriz. Certifique-se de que compreender os critérios de desempenho da vedação, antes de incorporá-la a uma aplicação. A SKF não é responsável pelo desempenho de produtos não fornecidos por ela.
SKF logo